This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:外部 NTC 测量精度。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023053/bq27220-external-ntc-measurement-accuracy

器件型号:BQ27220

您能不能建议、如果使用外部 NTC、温度测量的典型容差是多少?
具有根据数据表推荐的 NTC 以及 BQ27220的默认设置;处于理想状态。
+-0.1degC 的声音是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    这可能取决于您的温度范围和特定的 NTC。 在极端温度下、最高可达+/- 5C、但在正常工作范围内要小得多。  

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为使用容差为1%的外部 NTC 和一对 具有优化多项式表达式的 NTC 会导致+-5°C 误差。
    即使在温度范围的末尾(-40 + 100摄氏度)也是如此。  
    感谢您的建议