This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150

Guru**** 2529710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021415/tps65150-tps65150

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65131

您好!

我们在电路板中使用 TPS65150。 我们的设计原理图。

设置值如下。

输入:5V
AVDD:8.2V
VGH:22V
VGL :-7

目前、我们面临输出电压问题。
我们在 AVDD 处获得5.4V 而不是8.2V、VGH 和 VGL 电压接近0V。

根据数据表、开关频率为1.2MHz、但在探测 SW 引脚时、频率为14.6MHz。

请帮助我们了解此问题的原因、并帮助我们解决此问题。

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq:

    原理图显示 Fdly 引脚连接到5V、我希望确保实际组装的电路板确实如此。  如果是、则无论电荷泵如何、都应启动升压。  对于升压二极管、我注意到峰值正向电流额定值仅为300mA、我想知道当升压输出电容器以高于300mA 的峰值电流充电时、该二极管是否会在启动期间引起一些问题

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽果:

    感谢您的回复。

    我们使用的二极管是 SS22T3G、它支持2A 的平均整流电流和3A 的峰值电流。

    已连接二极管数据表的快照。

    如果我的理解有误、请告诉我。

    还有其他解决方案可供您推荐吗?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽果:

    观察结果下方的++

    •在组装的电路板中、R53 (升压转换器的高侧反馈电阻器)的值显示为接近100K 欧姆(如果我们移除电阻器并测量其值、则显示 344K 欧姆。

    •此外、当我们打开稳压器时、稳压器输出将变为8.4V (通过反馈电阻器设置值)、并突然恢复到5.4V 并保持在5.4V

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您提供的规范应该是很好的使用方法。 您是否还检查了 FDLY 引脚是否通过0欧姆电阻器直接连接到组装电路板上的5V? 我想确认、由于 FDLY 通过0欧姆电阻器连接到5V、因此即使电荷泵有问题、升压转换器也应保持在8.4V。 如果 FDLY 实际上通过0欧姆电阻器连接到5V、我在原理图中看不到应阻止升压上升以设置电压并保持该电压的任何内容。 在这种情况下、我只能怀疑其他一些电路板组装问题、例如 TPS65131的中心 GND 焊盘未正确焊接或其他一些组装问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    感谢您的回复。

    在组装电路板中、FDLY 通过0欧姆连接到 VIN。

    我们在不同的电路板上进行了测试。
    我们不确定它是否是因为组装问题、因为所有电路板都表现出相同的行为。

    当我们探测稳压器的 SW 引脚时、稳压器以300-600KHz 的频率而不是1.2MHz 进行开关

    此问题是否还有其他可能的原因?

    还想知道、如果我们仅安装升压转换器所需的组件(输入和输出电容、电感器、肖特基二极管、反馈电路、补偿电路和 FDLY 0E)、升压转换器是否会在任何电荷泵下工作?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq:

    我对我在休假几天时的延误表示歉意。 您是否使电路板正常工作?

    如果升压开关频率为300-600kHz、可能会出现一些组装问题、因为我无法想到不应以1.2-1.4MHz 开关的任何其他原因。 无论换油泵如何、都应启动升压。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    我们已组装了来自不同 EMS 供应商的第二批 PCB。 当前批次工作正常、没有任何问题。

    感谢您的所有支持。

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    很高兴知道您的问题已经解决、结果是一些电路板组装问题。

    此致、

    辽卡特