主题中讨论的其他器件: TPS65131
您好!
我们在电路板中使用 TPS65150。 我们的设计原理图。

设置值如下。
输入:5V
AVDD:8.2V
VGH:22V
VGL :-7
目前、我们面临输出电压问题。
我们在 AVDD 处获得5.4V 而不是8.2V、VGH 和 VGL 电压接近0V。
根据数据表、开关频率为1.2MHz、但在探测 SW 引脚时、频率为14.6MHz。
请帮助我们了解此问题的原因、并帮助我们解决此问题。
此致、
Shafeeq
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在电路板中使用 TPS65150。 我们的设计原理图。

设置值如下。
输入:5V
AVDD:8.2V
VGH:22V
VGL :-7
目前、我们面临输出电压问题。
我们在 AVDD 处获得5.4V 而不是8.2V、VGH 和 VGL 电压接近0V。
根据数据表、开关频率为1.2MHz、但在探测 SW 引脚时、频率为14.6MHz。
请帮助我们了解此问题的原因、并帮助我们解决此问题。
此致、
Shafeeq
您好、Shafeeq、
您提供的规范应该是很好的使用方法。 您是否还检查了 FDLY 引脚是否通过0欧姆电阻器直接连接到组装电路板上的5V? 我想确认、由于 FDLY 通过0欧姆电阻器连接到5V、因此即使电荷泵有问题、升压转换器也应保持在8.4V。 如果 FDLY 实际上通过0欧姆电阻器连接到5V、我在原理图中看不到应阻止升压上升以设置电压并保持该电压的任何内容。 在这种情况下、我只能怀疑其他一些电路板组装问题、例如 TPS65131的中心 GND 焊盘未正确焊接或其他一些组装问题。
此致、
辽卡特
尊敬的辽卡特:
感谢您的回复。
在组装电路板中、FDLY 通过0欧姆连接到 VIN。
我们在不同的电路板上进行了测试。
我们不确定它是否是因为组装问题、因为所有电路板都表现出相同的行为。
当我们探测稳压器的 SW 引脚时、稳压器以300-600KHz 的频率而不是1.2MHz 进行开关
此问题是否还有其他可能的原因?
还想知道、如果我们仅安装升压转换器所需的组件(输入和输出电容、电感器、肖特基二极管、反馈电路、补偿电路和 FDLY 0E)、升压转换器是否会在任何电荷泵下工作?
谢谢、此致、
Shafeeq