主题中讨论的其他器件: BQ24075、
当具有 BQ28Z610的电池组与 BQ24075电源路径配合使用并且电池组完全放电时、电池组 IC 会在关断状态下打开 FET、并且 BQ24075无法识别电池组、并且不再充电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当具有 BQ28Z610的电池组与 BQ24075电源路径配合使用并且电池组完全放电时、电池组 IC 会在关断状态下打开 FET、并且 BQ24075无法识别电池组、并且不再充电
嗨、Eric 、正如我之前提到的、它确实是通过电阻器由直流电源关闭的。 没有电阻问题、因为在它脱离后、我将其置于 BQ24075电路上、充电电流达到设计最大值。 我认为启动电压规格被设置为接近 BQ24075充电电压的一半、 并且在检查电池时的信号为50%占空比。 BQ24075的典型充电电压为4.2、 BQ28Z610-R1的 Vstartup 为2.25。 充电电压可低至4.16、Vstartup 可高至2.45。 这不会是问题吗?
我已经了解了更多信息-在 BQ28Z610的技术参考中、它说它是在大于 Vstartup 的情况下产生的。 它稍后还说它是 Vstartup -。 然后、主数据表上的规格没有 Vstartup 的参考、而是将该电压称为 Vshutdown (+和-)。 因此、如果它是-如果一切都是标称值、它应该起作用、但它确实显示 Vshutdown -可以高达2.2。 那么、问题是该触发器上的滤波或延迟是什么类型? 我认为它指定的500ms 比来自 BQ24075的脉冲长得多。