This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:具有 BQ28Z610的电池组正与 BQ24075电源路径搭配使用、并且存在冲突

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24075, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018542/bq28z610-battery-pack-with-bq28z610-is-being-used-with-bq24075-power-path-and-has-conflicts

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ24075

当具有 BQ28Z610的电池组与 BQ24075电源路径配合使用并且电池组完全放电时、电池组 IC 会在关断状态下打开 FET、并且 BQ24075无法识别电池组、并且不再充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    是当 bq28z610进入关断模式时、FET 的电荷泵将被禁用。 当 bq24075连接到电池组引脚时、它应该施加一个电压来唤醒 bq28z610器件。 bq28z610需要电池组引脚上的这个电压来唤醒和恢复 FET。 这是我们器件的预期行为。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们应该这样做、但我们的器件中有一部分不是这样说、它应该不能解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    那么、您已经确认电量监测计的电池组+引脚上有电压、电量监测计不会唤醒、而是保持关断状态?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以看到 BQ24075的电池连接在4.2伏时变为高电平、然后变为低电平、然后变为高电平和低电平等、电池组不会复位、但当我将电池组连接到拉至4伏的电阻时、电池组开始充电。  然后、我将其连接到 BQ24075、它会像正常方式充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    您是否能够在电池组+引脚上测量仪表的位置放置一个探针、以便我可以看到仪表的信号是什么样的?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    不是密封的。  并非所有器件都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    如果您使用直流电源、则不使用充电器来唤醒发生故障的设备?  

    可能是充电器关闭速度太快、并且/或一些额外的电阻不允许监测计组件引脚达到足够高的时间来保持足够长的时间

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric 、正如我之前提到的、它确实是通过电阻器由直流电源关闭的。  没有电阻问题、因为在它脱离后、我将其置于 BQ24075电路上、充电电流达到设计最大值。   我认为启动电压规格被设置为接近 BQ24075充电电压的一半、 并且在检查电池时的信号为50%占空比。  BQ24075的典型充电电压为4.2、 BQ28Z610-R1的 Vstartup 为2.25。  充电电压可低至4.16、Vstartup 可高至2.45。  这不会是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解了更多信息-在 BQ28Z610的技术参考中、它说它是在大于 Vstartup 的情况下产生的。  它稍后还说它是 Vstartup -。  然后、主数据表上的规格没有 Vstartup 的参考、而是将该电压称为 Vshutdown (+和-)。  因此、如果它是-如果一切都是标称值、它应该起作用、但它确实显示 Vshutdown -可以高达2.2。  那么、问题是该触发器上的滤波或延迟是什么类型?  我认为它指定的500ms 比来自 BQ24075的脉冲长得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我与设计人员交谈、充电器的脉冲宽度需要大约100mSec 才能完全唤醒电量监测计。 有些器件速度更快、但无法保证。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、谢谢您的介绍。  我刚刚注意到、当我们遇到这个问题时、"init"标志关闭。  这对恢复有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我不知道你的意思是什么。 当器件关闭时、它根本不应响应。 如果器件处于唤醒状态且[INIT]关断状态、监测计未完全完成引导过程、因此 FET 将关断。 它正在测量电压、运行容量仿真并执行初始安全检查。 初始化应在2.5Sec (最坏情况下取决于器件)内完成引导、通常大约为1-1.5秒。  

    希望这能回答这个问题吗?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意您的想法。  然而、现实情况是、我有大约5%的预量产运行表现出这种行为、在每种情况下、我都可以将电池组连接到工作台、并看到电池组未启动、 并看到 FET 关闭、没有任何标志表明处于关断状态。  我将其连接到我们的 BQ24075电路、它不会从它出来。  我将其连接到相同的电压、但不是脉冲电压、就从它出来。  我认为 BQ28Z610无法识别充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而 BQ24075输出的脉冲为250ms 长50%占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    如果您可以与监测计通信、请获取寄存器设置的日志文件、我们可以看到监测计为何会使 FET 保持关闭。 同样、如果它正在通信、它不处于关断模式。  

    谢谢、

    Eric Vos