This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS544C25:如何使用引脚搭接和 PMBus 设置输出电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023429/faq-tps544c25-how-to-set-vout-using-pin-strap-and-using-pmbus

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他器件: TPS544B25

此常见问题解答讨论了如何设置 TPS544C25、TPS544B25的输出电压

使用不带 PMBus 的反馈分压器网络

例如、如果您希望转换器启动到默认的0.84V、您可以执行以下操作

a)     首先、通过一个电阻器将 VSET 连接到 AGND。 选择8.66kohm 接地、这将提供0.8V 的 Vref (使用默认 VOUT_SCALE_LOOP=1)。

b)     第二、在 FB 和 AGND 之间添加一个电阻器 Rbias、这样 Rbias 和 R1的组合将为您提供0.84V 的 Vout。

当使用下表中的 VSET 时、您基本上需要设置基准 VREF 电压。 为了轻松理解这一概念、就像在 VREF=0.6V 或0.8V 固定电压的普通降压转换器中一样、在这里使用 VSET 设置 VREF 电压。 从本质上讲、VSET 允许您在使用反馈分压器(而不是 PMBus)时对该器件上的 VREF 进行编程

以下启动默认值本质上是 VREF。 如果您没有反馈分压器,VREF 将成为您的 VOUT。 如果您使用反馈分压器、则 Vout = Vref *(1 + R1/Rbias)。

请注意、如果通过将 VSET 拉至 BP3来设置 VSET、则默认引导电压仅基于 VOUT_COMMAND。

使用 PMBus

当使用 VOUT_COMMAND 设置 VOUT 时、您只能有3个电阻分压器选项(不需要、底部和顶部电阻器为1:1、底部和顶部电阻器为1:3)。 电阻分压器将输出电压分压以馈入反馈网络、VOUT_SCALE_LOOP 将通知数字逻辑分压比的大小。 因此、在使用 PMBus 时、将电阻分压器分压比与 VOUT_SCALE_LOOP 匹配非常重要。

使用 PMBus 时、VOUT_COMMAND 本质上是设置转换器的基准电压。 这与 VOUT_SCALE_LOOP (与电阻分压器网络相同)和 VOUT_MODE (1/512)一起决定了最终输出电压是多少。

为了使转换器每次引导至0.84、您需要使用一个电阻器将 VSET 连接到 BP3。 如果 您使用表2中给出的任何电阻器将 VSET 连接到 AGND、则它将引导至表2中给出的值(与反馈分压器网络一起)、并忽略 VOUT_COMMAND、直到您再次写入该寄存器。

写入 VOUT_COMMAND 后、VOUT 电压将根据 VOUT_SCALE_LOOP 变化、该值只能为1、0.5、0.25 (与反馈分压器网络匹配)。

因此、如果使用电阻器将 VSET 连接到 BP3、则在写入 VOUT_COMMAND 后、使用 STORE_DEFAULT_ALL。 这将使 VOUT_COMMAND 寄存器中的值在下一次上电期间成为默认值。

当使用 PMBus 通过 VOUT_COMMAND 设置 Vout 时、 基准电压可以从0.5V 变为1.5V。 当与 VOUT_SCALE_LOOP=1一同使用时、这意味着您可以从0.5V 变为1.5V。

如果您使用 VOUT_SCALE_LOOP=0.5、则意味着您可以使 Vout 从1V 变为3V

如果您使用 VOUT_SCALE_LOOP=0.25、则意味着您可以让 Vout 从2V 变为6V

此致、

Gerold