This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:STAT1在未连接电池的情况下打开、但不充电

Guru**** 2846490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020309/bq24630-stat1-is-on-without-battery-connected-but-does-not-charge

器件型号:BQ24630

该电路专为6节 LiFePO4电池而设计、ISET1的电流为6A、ACSET 的电流为7.85A、ISET2的电流为0.6A。

在未连接电池的情况下插入交流电源时、STAT1 LED 将亮起。 我们在电池端子上总共添加了20uF 的电容器。 当我连接电池时、STAT1 LED 仍然亮起、但是没有实际充电。  电池端子上测量的电压不会增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否共享原理图以及输入电压、电池电压和 TS 电压?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 输入电压= 24.2V
    • 电池电压= 18.7V
    • TS = 2.2V
    • ISET1 = 1.1V
    • ISET2 = 0.6V
    • ACSET = 1.5V
    • 所有 CSR = 0.01 Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能分享输入电压、输出电压、PH 电压和充电电流的一些波形吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已将电池更改为4S LiFePO4电池。 这就是电池输出电压低于我之前提到的原因。

    我注意到 PH 和 BTST 之间的电容器未充电。 我测量了这两个点的电阻、当 IC 通过交流电供电时、电阻约为6欧姆。  

    我注意到的另一点是、PH 和 HIDRV 的电压完全相同、因此 HIDRV MOSFET 的 VGS 为0V、因此电池不充电。  

    此致、

    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    现在输入电压和电池电压是多少?

    您是否验证了布局以确保 PH、BTST 和/或 HIDRV 之间没有短路?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike。

    我的输入电压为24V。 电池电压为12V。  

    我意识到低侧 MOSFET 的焊接存在问题。 其源极未接地、从而防止 PH-BTST 电容器充电。  

    我还用新的充电器 IC 更换了充电器 IC、现在它为电池充电。  

    但是、在未连接电池时、我仍然面临充电问题(STAT1已打开)。  有什么想法为什么会发生这种情况?

    感谢您的帮助、Mike。

    此致、

    Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    请参阅下表:

    如果引脚关闭、则会被拉高。 未连接电池时、您很可能缺少电池、这会使 STAT1和 STAT2关闭或拉高。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。