This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:备选非隔离式开关

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28881, UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022594/ucc28880-alternative-non-isolated-switcher

器件型号:UCC28880
主题中讨论的其他器件: UCC28881UCC28911UCC28910

大家好、

我看到 TI 不推荐在新设计中采用 UCC28880、我为客户开发了一款采用此开关的电路板、但尚未进行大规模生产。 因此、我想在开始生产之前更改电路板设计。

此开关可为外部 MCU 提供最大电流为30mA 的5V 电压。 我在高侧降压拓扑中使用此开关。

我的目标是尽可能减少电路板设计的变化。

我发现 UCC28881的占用空间相同。 这种替代方案怎么样?

对于非隔离式开关、低成本和低组件数量、还有其他替代方案吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    感谢您关注 UCC28881。   该器件是 UCC28880的最佳替代器件、UCC28880是 NRND、但仍可供货、尽管目前电源紧张。

    由于 UCC28881的峰值电流限制比 UCC28880的峰值电流限制高两倍以上、因此如果您在不进行任何其他更改的情况下直接进入 UCC28881、操作可能会发生变化。  具体而言、电感器将受更高的峰 值电流的影响、因此必须对其进行重新评估、以确保其不会饱和。  由于峰值电流较高、 CCM 模式下的某些操作可能会更改为 DCM。   此外、开关频率将更低、因为每个周期需要为30mA 负载求平均值的电流更大。 纹波电压也可能增加。

    我建议您使用 UCC28881设计计算器工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc626 ,并插入现有组件值,以确定是否超出任何限制。  然后、像进行新设计一样运行另一个计算、并使用 UCC28881为您的应用确定最佳组件值。  然后决定更改部分或全部新参数是否对您的设计有利。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议,但由于不可用性和交货周期较长,我 可以为我的应用评估另一个交流/直流转换器?

    必须具有小尺寸、低成本和低组件数量。

    谢谢你

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    您的应用可能还需要考虑另外两个器件:UCC28910和 UCC28911。
    这些器件可配置为与 UCC28880/1类似的非隔离式高侧降压拓扑、并对布局进行了一些更改。

    以下是 一些 参考设计的链接。  它们的 功耗高于您的应用、但设计原理与您的应用相同。  https://www.ti.com/tool/PMP4443 https://www.ti.com/tool/PMP10766 https://www.ti.com/tool/PMP21384 

    也许其中一个是合适的。

    此致、
    Ulrich