This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:降压转换器将停止振荡。 发生什么事#39。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022932/bq24707a-the-buck-converter-will-stop-oscillating-what-s-happening

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

大家好、

我使用 BQ24707A 制造了锂离子电池充电电路的原型、

但它不能很好地工作。 它仅在从智能电池发送 ChargeVoltage ()、ChargeCurrent (ChargeCurrent)后14.5ms 内工作。

请告诉我发生了什么。

请参阅随附的示波器波形。

电池的电量监测计为 BQ40Z50。

此致、

Tanaka

CH1:SCL

通道2:SDA

CH3:高侧 MOSFET 栅极

CH4:低侧 MOSFET 栅极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否禁用了看门狗计时器? 也请参阅数据表的第8.4.1节、以确保满足所有条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kedar Manishankar、

    感谢你的答复。

    看门狗定时器保持激活状态。

    请查看第8.4.1节。

    在充电器运行时、通过改变原型板的 GND 模式、该板停止工作。

    由于低侧 MOSFET 和 GND 的模式已经变得更长、因此运行看起来不像上面的波形那样继续。

    为什么会发生这种情况?

    此致、

    Tanaka

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanaka、

      LSFET 的接地回路是开关充电器的最关键环路。 输入电容器 HSFET、LSFET 环路的高频环路非常关键、必须优先于其他所有元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kedar Manishankar、

     

    感谢你的建议。

    我将使用它作为参考。

    此致、

    Tanaka