This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:IN1断开时的电压输出

Guru**** 2631835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021703/tps2115-voltage-output-when-in1-is-open

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他器件: TPS2116

大家好、

我对 TPS2115有疑问。

IN1 (8引脚)开路时、IN2 (6引脚)和 D0 (2引脚)的输入为5V。
我使用 IN1检查了电压。 造成这种情况的原因是什么?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我将尝试使用 TPS2115 EVM 在实验中重新创建该文件。 我将于7月28日星期三与 EOD 联系。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、


    感谢您的支持。
    我正在等待您的回复。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    抱歉、我今天无法进入实验室。 明天早上、我将能够做第一件事。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、

    期待收到您的回复。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我已经确认了实验室中的行为。 该器件具有跨导阻断功能、但仅当输出电压上升到稳定值时。 当器件从关断状态开始且 VIN1悬空时、VIN2会发生直通。 器件无法更改此行为。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、


    感谢您的回答并检查实验室中的行为。

    客户还有另外一个问题。

    -当条件相反时,即 IN2为浮点值。 输入 IN1。
    在这种情况下、IN2是否以相同的方式进行交叉引用?

      -是否有任何方法或措施来阻止此跨导的浮动端子的电压上升?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    不用客气!  

    如果 IN2 断开、而 IN1施加了电压、则应发生该事件。

    该输入是否将保持开路、或者是否存在将会开路的特定条件以及其他不会开路的条件?  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin - San、

    感谢您的回复。

    通常、IN1连接到另一个电源。
    这一次、IN1的电源不是输入的、当 IN2的电源是输入的时、IN1的电压被确认。
    我打开 IN1以隔离原因。

    是否有任何方法或措施来阻止该跨导的 IN1端子的电压上升?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    防止这种情况的一种可能方法是添加一个二极管。 我们还有一个较新的器件不具有此行为- TPS2116;但是、您需要检查以确保其适合您的应用。  

    此致、

    Kalin Burnside