This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:通过 Sifos 测试实现 TPDC 时序故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015569/tps2388-tpdc-timing-fail-via-sifos-testing

器件型号:TPS2388

降级器、

我们检查 Sifos 测试项目、显示 Class_Time_TPDC = 4.9ms、它小于规格定义 的最小5.6ms。

我们是否有办法解决这个问题?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、数据表将此计时规范为最小6.5ms。 此外、当我查看 TPS2388产品页面上的 SIFOS 报告时、它显示~10ms。  

    您是使用 TPS2388EVM 还是自己的应用电路进行测试? 此外、您是否正在使用最新的 SIFOS 设备和一致性测试套件的版本? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernandez、

    我想我们的测试结果是4.9ms 、相对于 5.6和6.5ms、最新 的 SIFOS 规格是2020年11月5日?

    我使用 我们的应用电路进行测试、目前 SIFOS 版本为5.2.00。

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、您好、好像您正在使用最新的 BT SIFOS 设备。 您能不能帮助附加 SIFOS CTS 报告、以便我可以看到特定的线路项目故障。 您是否还可以发送设计原理图进行审阅? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fernandez、

    请参阅随附的文件、原理图使用分层设计。

    BR

    Eric

    e2e.ti.com/.../TPS2388_5F00_test-report-and-schematic.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、感谢您的连接。 我只会看到 DNP 从 地面到 ksense 短路。 只需检查这些应该安装在您的电路板上、您能确认吗? 此外、您的上电轨看起来是什么样子的? 例如、当您首次启动 PSE 时、VDD、VPWR 和复位波形在一个波形图像中看起来是什么样的? 注意对于初始上电、 在 VDD 和 VPWR 电源轨上电期间、RESET 应保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fernandez、

    是的、 DNP 短路是 PCB 上的短焊盘。

    您能否共享典型的上电序列时序? 是否会根据 af 或 AT 模式进行更改?

    上电序列是否会影响 TPDC 时序?

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、电压轨之间没有特定的计时。 在释放 RESET 引脚之前、只有 RESET 引脚应处于低电平、同时 VDD 和 VPWR 电源轨最初通过其 UVLO 斜升。 这是为了确保数字电路加电至已知状态(与包含数字和模拟交互电路的任何 IC 一样)。 我想首先在您的应用电路上验证这一点。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fernandez、

    很抱歉稍后回复、我认为我们找到了电源噪声造成这种情况的根本原因。

    我将尽快关闭此案例。

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Eric! 您如何解决此问题? 是在 VPWR 还是 VDD 轨上? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fernandez、

    另一个 E2E 论坛提醒我们 Sifos 测试中存在电源噪声。

    奇怪的是、我们更改了另一个 PSU、然后修复了所有失败测试项目。

    因此、我认为 PSU 可能会影响测试结果、如果我们有新信息、我将会创建一个新论坛。

    BR

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、没问题! 这将极大地帮助未来可能会出现类似行为的工程师。 谢谢!