This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:PSpice 模型出错

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51571-Q1, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020745/lm51571-q1-error-in-the-pspice-model

器件型号:LM51571-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5157PSPICE-FOR-TI

大家好、

我们收到了客户的报告、即  LM51571-Q1的 PSpice 模型中的引脚名称和编号不正确。 请确认吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     这是我第一次获得此信息。 您是否有更多详细信息:

    -哪种模式(平均值)?

    -哪些引脚?

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    根据客户、  

    "抱歉、如果您比较了 lm5157的数据表和 SPICE 模型、您会看到它。 SPICE 模型来自另一个 IC、而不是来自 lm5157。"

    从下面的链接看来、他与 LM5157x-Q1的 PSpice 模型有关。

    www.ti.com/.../LM51571-Q1

    遗憾的是、我的笔记本电脑没有 PSpice for TI 可用于检查该模型、因为我们刚刚收到了一个新模型。 您能否确认 Spice 模型中是否存在错误?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我现在可以看到这个问题。 我将检查并在收到 Spice 模型设计器的更新后立即返回。  

    ~ Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们将等待您的更新。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请查看下面有关原理图的第4个注释。 要分析其他引脚、请改用瞬态模型。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否能够解决您的问题。 如果是这样、您可以单击 Resolved 按钮。

    如果仍有一些问题可以解决、请告知我。

    谢谢。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan 和 Yinsong、

    我们刚刚收到客户的回复、即仿真是根据您的建议进行的。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Danilo