This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:CAN't 将 Fusion Digital Power Designer 连接到 Xilinx KC705

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018163/ucd9248-can-t-connect-fusion-digital-power-designer-to-xilinx-kc705

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

我正在尝试在 Xilinx KC705板上配置 UCD9248。 当我运行 Fusion Power Designer 时、我收到错误消息:"找不到 USB 适配器!"

电路板上确实连接了一根 USB 电缆。 我出了什么问题?

谢谢、

Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、USB-TO-GPIO 适配器应该有一个绿色 LED 亮起、以指示它已通电并正常工作。 您是否看到设备侧面的绿色 LED 亮起? 如果没有、您可以检查端口是否已通电等... 否则、它可能表示设备出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么"USB-TO-GPIO"适配器? 我认为这通过 KC705板上的 USB 端口工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我想我们发现了这个问题。 Fusion Digital Power Designer 软件旨在与此 USB 转 GPIO 软件狗配合使用。 https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO

    据我所知、Xilinx 电路板本身上的 USB 端口用于 UART 通信。 我认为应该有一个跳线或连接器来连接到 I2C SDA 和 SCL 线路、并使用 Xilinx 评估套件上的软件狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xilinx 似乎认为我只能通过 KC705上的 USB 端口来完成此操作。  KC705上的 FPGA 连接到 PMBus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有听说过这种情况、我也不相信会出现这种情况、除非他们在电路板上安装了 TUSB3210PM 器件、这是 USB 转 GPIO 软件狗内部的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为可以通过 UART 发出 I2C 事务。 但 Fusion GUI 不支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    目前、Fusion GUI 仅支持 TI USB 转 GPIO 适配器(https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO)。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师