This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:反向电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021870/lm3409-q1-reverse-current

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

尊敬的团队:

我的客户发现输入电流具有蓝线以下的反向电流。 VIN=8V、VOUT=3.3V、EN=30Hz PWM。 当客户移除 L1电感器或添加更多与 C3并联的22uF 电容器时、反向电流将减小。 您能否帮助分析出现反向电流的原因?

e2e.ti.com/.../P4_5F00_LM3409.pdf

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    在 IC 或22uF 电容器 C3处测量 Vin 的位置是什么?  被测量的输入电流是否流入 C3?

    您是否将示波器输入设置为交流耦合?  我看不到输入电流的直流值、它应在 PWM 为高电平时上升、而在 PWM 为低电平时下降。

    请注意、C2对于输入电容器来说太小、请参阅数据表第21页的公式21。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复!

    VIN 和输入电流测试点如下所示。

    对于电流波形、我需要进一步检查它们是否设置为交流模式。 但我仍然不明白 当 Vout 降至0时、电流为什么会有负脉冲。 请帮您分析一下这个问题吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果信号是交流耦合的、则会移除直流部分。  在正尖峰上升和下降的上面的波形中、应该有直流电流、但没有直流电流。  如果是交流耦合、则会重新安置到0A。  当电流脉冲超过时、电流应下降、负尖峰将下降回0A。  如果信号是交流耦合、则会移除直流部分、因此当电流下降时、信号将变为负值、然后返回到0A。  它类似于通过电容电阻分压器观察方波、电阻器连接到0V、信号传输到电容器。  初始边沿将通过电容器、但电阻器会将信号拉回到0V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    请告诉我、当 EN 为高电平时、VIN 为什么会大幅下降?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    什么是电源?  是电池吗?  如果是、这可能是原因。  查看电源的电压、看看它在做什么。  存在压降、也要检查 L1。  最简单的方法是将 Vin 保持连接、并使用另一个探针连接到电源、以查看压降发生的位置。  它可以是多种类型、从电源到 Vin、L1、电源本身等的电线

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我测试 LM3409-Q1 EVM 板、波形如下所示。 VIN=8V、Vout=两个串联 IR LED、I_LED=1A (设置 Rsense =0.2R)、EN=25Hz PWM 信号。 对于 I_INPUT、当 EN 引脚从高电平变为低电平时、我们仍然可以看到负脉冲电流。 您能帮助分析这种现象吗? 此外、VOUT 和 SW 波形的开头还有一个很奇怪的小脉冲。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    负电流可能由 L1引起。  当 EN 变为低电流时、电流仍在 L1中流动、C1和 C2上的电压将上升并高于 VCC_POWER。  如果是 EVM、则可能是由 EN 变为低电平时的电源过冲或导线的电感引起的。  这两张图片之间有何区别?  在底部的图片中、I_LED 负载看起来不正确、LM3409不能像这样过冲、这意味着下冲可能也不真实。  您如何测量电流?

    第一个是 EN 变为高电平的初始导通。  输出电压不够高、无法为余量电容器充电、因此 LM3409进入300us 的最大关断时间、下一个脉冲足够高、足以使其开始运行。  这是由输出电容导致的、因为 Vout 在第一个脉冲之后保持平坦。  减小输出电容、增大电感器值或添加第二个关断电阻器以将 Coff 上拉一点点可以纠正这种情况。  由于这是一个低电压输出、因此需要通过某种方法来防止第一个关断电阻器的用途被忽略。  如果 VLED 非常恒定、则可以采用不同的方式连接 ROFF。

    此致、