This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:预偏置电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023220/tps53353-pre-biased-voltage

器件型号:TPS53353

您好!

我 在我的设计中使用 TPS53353来生成3.3V 电压。 但是、在使能它之前、它显示了一些2.5V 的预偏置电压。 如何进行调试

应用信息

输入电压:12V

VDD:12V

输出电压:3.3V

预期输出电流:<10A

软启动电阻值:93.1k

由 CPLD on 命令启用。  

提前感谢

Athuljith R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athuljith:

    您是否能够通过系统的机会分享原理图? 除非在启动前对输出电容器进行充电、否则我不会期望看到预偏置输出。 您能否提供一些有关您注意到这种预偏置输出的测试程序的详细信息?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS5335_3.3V_Genration_Prebiased

    您好、Alec、

    上面随附的是 TPS53353的原理图。 在这里、使用 CPLD 启用稳压器。 我们将使用脚本手动启用每个稳压器。 在将 ENABLE 信号置为有效之前、我们探测了电压轨、并观察到电压降为2.5V (探测并确保使能信号取消置位)。 将显示3.3V 输出的信号电压稳压器置为有效后、稳压器保持稳定。

    我想再谈一个看法。 当我们擦除 CPLD 中的代码时、我们在稳压器输出端测量到了1.6V 的预偏置电压降

    此致

    Athuljith R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athuljith:

    测试时、器件上是否放置了任何负载? 反馈网络可以对输出进行放电、但这是一条高阻抗路径、在无负载条件下可能需要一些时间对输出进行放电。  

    根据原理图、我没有看到任何可能为输出电容器充电的外部路径、但如果您在探测输出之前对器件进行了下电上电、则输出电容器可能已在启动之前进行了预偏置。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我们在测试时连接了负载。 该电源轨用于为处理器供电。 (处理器尚未充满,可能未处于满负载状态)。 我们在新启动时检查了它、它下降了1.6V。

    我们尝试将反馈路径与稳压器隔离(如原理图中所示、删除了 C215、FB5和 R117)。 仍然存在偏置电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athuljith、

    我不一定建议将反馈与稳压器隔离。 如果可能、我会尝试在您的评估中在 VOUT 和 GND 之间放置一个100欧姆- 1k 欧姆的泄放电阻器(除非您需要相对快速的输出放电方式、否则在最终设计中不建议这样做)。 如果处理器电源轨在1.6V 电压下关断、并且负载停止在器件上。 输出电容器可能会充电至您看到的预偏置电压。 输出有一条从 VOUT->FB->GND 到放电的路径、但根据时间常数、放电大约需要20秒。 程序循环通电并测量输出的速度有多快?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    感谢您的建议、我尝试了14千欧的泄放电阻、但没有变化。 我将使用1千欧再次尝试它。 在执行下电上电之前、即当天的第一次上电也显示了相同的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 请记住、如果 EN 引脚每秒切换一次、则输出端可能会有一些预偏置电压。 使用1k Ω 电阻应将放电时间从负载切断的时间缩短至~100ms。

    请告诉我这是否有帮助、或者是否有其他问题。

    -ALEC