This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:PSpice 仿真存在问题

Guru**** 2382610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023055/tps543320-problem-with-pspice-simulation

器件型号:TPS543320

您好!

我正在尝试对基于 TPS543320的电源设计进行仿真、但我不断遇到以下错误:

错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit

下面是我的电路:

V12 1 0 12.00
VEN 5 0 PWL (0us、0)(20us、5)(20ms、5)

Rvin 1 2 0.10
Rcin1 2 3 5.00m
Rfsel 6 0 8.06k
RMODE 7 0 174.00k
RPG 9 10 10.00k
雷夫有限公司15 11 10时00分
Rfbl 11 0 10.00k
RCOut1 15 16 1.00米
RCOut2 15 17 1.00米

L1 14 15 1.50u

Cin1 3 0 22.00u
Cbp5 10 0 2.20u
CFB 15 11 39.00p
Cboot 13 12 100.00n
Cout1 16 0 39.00u
Cout2 17 0 39.00u

XU1 6 0 11 2 5 9 7 10 14 13 12 0 2 TPS543320_TRANS_TRANSANS

RL 15 0 1.00

* SYNC_FSEL PGND_0 FB VIN_1 EN PGOOD 模式 BP5 SW_0 SW_1引导 AGND PGND_1 VIN_0
* 6 0 11 2 5 9 7 10 14 13 12 0 2

Tran 20ns 3ms 0ms 20ns

我看不到任何明显的错误、因此需要一些帮助。 此外、必须将哪个 SW 引脚连接到电感器- SW_0或 SW_1? 当我第一次启动仿真时、我收到消息.subckt 名称与.endes 名称不匹配。 问题在这里:

.subckt D2A_converter_9BOUT d0 D1 D2 D3 D4 D5 d6 D7 D8参考参数:THRESH=0.5
结束 D2A_converter_9B

我猜正确的语法是:

.subckt D2A_converter_9B out d0 D1 D2 D3 D4 D5 d6 D7 D8参考参数:THRESH=0.5
结束 D2A_converter_9B

这是对还是错?

此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Nancy 将很快帮助您解决此问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

     对于您的型号、我有以下意见:

    1.你为什么要使用 Ven 5? BP5的5V 电源是吗? BP5是内部5V 输出、仅需要一个2.2uF 旁路电容器。

    2.您是否尝试使用 TI PSpice 模式运行仿真? 我认为 TI PSpice 模式在 SW 引脚10和引脚13上连接错误。 SW 引脚10应连接到输出电感器、SW 引脚13应连接到自举电容器。 有关正确连接、请参阅数据表。 我将向 TI 模型团队报告此连接问题。

    希望这有助于解决您的问题。

    谢谢、

    Nancy