Other Parts Discussed in Thread: TPS543320
您好!
我正在尝试对基于 TPS543320的电源设计进行仿真、但我不断遇到以下错误:
错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
下面是我的电路:
V12 1 0 12.00
VEN 5 0 PWL (0us、0)(20us、5)(20ms、5)
Rvin 1 2 0.10
Rcin1 2 3 5.00m
Rfsel 6 0 8.06k
RMODE 7 0 174.00k
RPG 9 10 10.00k
雷夫有限公司15 11 10时00分
Rfbl 11 0 10.00k
RCOut1 15 16 1.00米
RCOut2 15 17 1.00米
L1 14 15 1.50u
Cin1 3 0 22.00u
Cbp5 10 0 2.20u
CFB 15 11 39.00p
Cboot 13 12 100.00n
Cout1 16 0 39.00u
Cout2 17 0 39.00u
XU1 6 0 11 2 5 9 7 10 14 13 12 0 2 TPS543320_TRANS_TRANSANS
RL 15 0 1.00
* SYNC_FSEL PGND_0 FB VIN_1 EN PGOOD 模式 BP5 SW_0 SW_1引导 AGND PGND_1 VIN_0
* 6 0 11 2 5 9 7 10 14 13 12 0 2
Tran 20ns 3ms 0ms 20ns
我看不到任何明显的错误、因此需要一些帮助。 此外、必须将哪个 SW 引脚连接到电感器- SW_0或 SW_1? 当我第一次启动仿真时、我收到消息.subckt 名称与.endes 名称不匹配。 问题在这里:
.subckt D2A_converter_9BOUT d0 D1 D2 D3 D4 D5 d6 D7 D8参考参数:THRESH=0.5
结束 D2A_converter_9B
我猜正确的语法是:
.subckt D2A_converter_9B out d0 D1 D2 D3 D4 D5 d6 D7 D8参考参数:THRESH=0.5
结束 D2A_converter_9B
这是对还是错?
此致
Goran