This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:最小充电放大器;终止电流值

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021822/bq51050b-minimum-charging-termination-current-value

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318BQ51003

大家好、  

我们计划 为我们的项目之一添加无线充电功能。 从可用的基于 Qi 的无线充电接收器 IC 中、我们计划使用具有内置锂聚合物充电器的 BQ51050B。 在参考数据表时、我们发现最小 IBULK  为500mA。  但我们的电池容量约为380mAh (建议充电电流:0.4C )、与 IBULK 值相比、这一数值要小得多。 如果我在  200-300mA 范围内调节 RILIM 值、BQ51050B IC 是否会按 预期工作? 现在、我们对效率不是很关心。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    BQ51050B 可配置为充电电流小于500mA、但我们无法保证充电电流精度低于500mA。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还要添加:

    BQ51050XB 不是用于低电流充电的最佳解决方案、而是作为1A 解决方案进行了更多优化。 因此、电流调节精度可能会降至500mA 以下、并且端接电流应设置为40mA 以上。  

    为了获得更高的精度、建议使用低电流 RX、例如与 BQ2510X 等低电流充电器配对的 BQ51003。 您可以参考 TIDA-00318参考设计。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的意见。

    使用集成式电池充电器的主要原因是减小 了电路板的整体尺寸。

    如果我将充电电流配置为250mA,终止电流超过50mA,我的充电器是否会按预期工作(不包括考虑充电精度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我需要对我在测试时观察到的这种行为进行一些澄清。

    我将充电电流固定为300mA、终止电流固定为60mA、计算得出的电阻为 Rilim = 1.04K (R1+Rfod)、Rterm = 4.8K (20% Ibulk)。
    当我开始测试时、开始充电电流为300mA、然后开始逐渐降低。 当 它低于200mA 时、我会看到 充电电流发生巨大波动(就像从50mA - 150mA 拉低)、并且我的输出电压也会波动(大约400mV)。 当我对 接收器板执行下电上电时 、一切都变得正常。

    这种行为的原因可能是什么?

    如果我们将充电电流设置为500mA 以下、这种行为是否正常?

    是否有其他方法可以解决此问题?

    我还附上了输出行为波形以供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    这可能是由于充电电流低于500mA 所致。 务必确保与电池的连接有效、并且接收器的电源也有效。 如果您将充电电流设置为500mA 以上、是否会发生这种情况?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们使用1Ah 电池尝试了500mA 充电电流、但我们没有发现电流和电压电平有任何波动。 一切都如预期的那样好  

    感谢您的支持。