This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:无负载时的 TPS54227静态电流(输入电流)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54227, TPS54228, TPS62903, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021370/tps54227-tps54227-quiescent-current-at-no-load-input-current

器件型号:TPS54227
主题中讨论的其他器件: TPS54228TPS62903TPS562200

大家好、我 想问 的是、无负载~12mA 时的 TPS54227静态电流对于该芯片是否正确?

 数据表中仅提到0.8mA 至1.2mA 的"工作-非开关电源电流"。

在本例中、输入电压为12.0V、输出电压为3.5V

提前感谢您

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    数据表中的空载非开关电流是该器件的静态电流。 如果您测量的是12mA、则需要检查该部件当时是否正在切换。 此外、需要移除与 VIN 的任何连接、如 EN 分压器、否则测量的电流将更高。

    最棒的
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、您好、感谢您的回答、
    我的电流消耗是在 启用 IC (EN 如原理图所示拉高)且存在输出电压(存在开关)时测得的。 除了输出分压器和电容器、可能没有其他负载。 我只想知道为什么它在没有其他负载的情况下从12V 获取12mA 的电流。

    如果 I un焊接 R1电阻器、电流消耗会降至2.2uA (数据表 I guess 中的关断电源电流)。 将输出电容降低到22uF 似乎不会影响功耗。 输出电压波形为:


    就我所记得的、在更高的负载下、输出电压随着示波器电平的噪声变得稳定得多。  

    开关波形为:


    输出分压器的总电阻为46kOhm、因此在3.5V 电压下电流为~0.7mA。EN 引脚的接地电阻最小为220kOhm、因此在我的10k 电压下、在12V 电压下电流为0.05mA。远非我的功耗。

    何时会出现"工作-非开关电源电流"的情况?  

    感谢您的建议

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

     您测量的不是静态电流、而是输入电流。 对于输入电流、较高的值(如12mA)在输出端无负载时看起来是合理的。 随着负载电流的增加、该输入电流将会更高。  

    本应用手册清楚地提到了输入电流和静态电流之间的差异。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IQ-_2D00_-What-it-is_2C00_-what-it-isn_1920_t_2C00_-and-how-to-use-it.pdf

    对于静态电流、用户需要参考数据表。

    最棒的
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose 对术语的澄清、我 应该使用术语输入电流。

    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021370/tps54227-tps54227-quiescent-current-at-no-load/3776296 #3776296"]对于输入电流,如12mA 之类的较高值在输出端没有负载时看起来是合理的。

    同样感谢您的参与、您是否有任何关于降低 TPS54227此值的建议或建议? 我的~10mA 输入电流消耗是否是~1mA 静态电流(加上 EN、分压器等寄生效应)除以轻负载效率(~13%)的结果?

    我发现  TPS54228DRCT 具有更好的轻负载效率(30%与13%)、因此我是否可以预期 TPS54228DRCT 的输入电流更低?

    / Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    IC = C *(Δ V/Δ T)

    其中 IC 是用于在启动期间为输出电容充电的电流

    IIN ~= D (Iload + IC)

    上述公式可用于估算降压转换器中的转换器输入电流、其中 D 是占空比。 对于降压转换器、占空比为 VOUT/VIN。 如果多个转换器由同一中间总线供电、则总线转换器如果同时启动、则电流需求可能会很大。 解决此问题的常用技术是对转换器的启动间隔进行排序。 这会分散总线转换器上所需的电流、并避免达到其电流限制。

    此外、IIN = PIN/VIN

    如所见、增加 Vin 或降低输出电压可降低输入电流。 这可能不适合您的应用。

    您可以尝试通过减小 SS 引脚上的电容器来缩短软启动时间、因此只需使用较小的电容器值即可加快启动速度。  

    启动速度更快、可降低输入电流。

    我发现  TPS54228DRCT 具有更好的轻负载效率(30%与13%)、因此我是否可以预期 TPS54228DRCT 具有更低的输入电流?  "  

    更高的效率将导致输入 电流略小、这 可能不是最佳方法。

    希望这对您有所帮助!

    最棒的
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose 的下次回复、

    就我能理解句子背后的公式和逻辑而言、我很难理解为什么我们开始讨论软启动。 我的问题不是 SMPS 启动期间的输入电流、而是在无额外负载的情况下正常开关运行期间的输入电流。

    我尝试将 SS 电容器从100nF 更改为560pF 和10pF、这对我的问题没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Adrian、您好!  

    很抱歉、在您之前的回复中、在正常切换操作期间、我没有获得输入电流。

    注意:TPS54227 在 PWM 模式下工作时、根据不同的输入电压、输出电压、无负载电流非常大、这是因为驱动损耗、开关损耗... 空载。

    我发现  TPS54228DRCT 具有更好的轻负载效率(30%与13%)、因此我是否可以预期 TPS54228DRCT 具有更低的输入电流?  "  

    是的、您可以使用 TPS54228。

    返回注:  

    如果您愿意使用其他器件 、并且希望在低电流条件下实现高效率、 TPS62903 可能会更好。  您可以将其设置为在 PFM 模式下工作、无负载电流将更小。

    TPS62903的典型静态 电流为5uA。 请查看以下 TPS62903图片、您可以在其中看到轻负载电流和极低 Iq 下的高效率。

    最棒的
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose 的帮助、

    我想这总结了这一主题、我将研究 TPS54228DRCT 作为直接替换产品、以及更适合此应用的其他 TI 芯片(我的第一个解决方案是 TPS562200、 但我需要花更多的时间深入到分路器中、不幸的是、第一个要求是现成可用性)。

    祝你度过美好的一天、再次感谢您、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人对  TPS54228DRCT 的性能感兴趣、今天我使用原理图在无负载情况下测量了0.7mA 的输入电流、这比 TPS54227大有改进-我的问题得到了完全解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我很高兴您能解决您的问题。 感谢您选择 TI。 如果您有其他问题、请随时在 e2e.ti.com 上咨询

    最棒的
    何塞