This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761的原理图审阅

Guru**** 2527490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023321/lm27761-schematic-review-for-lm27761

器件型号:LM27761

大家好、我们团队使用 LM27761从5.5V 生成-5V 电压。 我已附上稳压器连接的图像。 我是否可以请求您查看这些连接

是否需要考虑 CPOUT 和 C1+、C1-电容器的封装问题?

--

此致、

基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    我正在处理您的请求。 我将在明天进行回顾和反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Febin 等待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    我查看了原理图、看起来不错。

    但是、Cout 比所需的值略高、因此最好确认环路稳定性。

    低 ESR 陶瓷电容器(X7R、X5R)将是最佳选择。 您可以使用0402/0603。 当然 、尺寸越小、在较高频率下的滤波器性能越好。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    如果您没有其他问题、我将继续并关闭此主题。    如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin