This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619和 BQ25619E 关于电压精度的信息

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020767/bq25619-bq25619-and-bq25619e-about-voltage-accuracy

器件型号:BQ25619

大家好、

我的客户对 BQ25619和 BQ25619E 有电压精度问题。

当寄存器0x04[7:3]设置为"00110"(4.1V)时、我们在相同的 FW、HW 和温度下测量差分 Vreg。

BQ25619E 上的电池充电至4.086V、BQ25619上的电池充电至4.105V。

请您提供以下问题的评论吗? 谢谢你。

我们知道 E 版本和非 E 版本只是升压模式的一个差异。 但我在数据表中检查了精度、它看起来像差异。

2.由于我的客户的应用温度可能会在80°C 的环境温度下使用、TPS25619和 BQ25619E 是否仍能满足 Vreg 的0.5%或0.4%规格?

客户测量4个 TPS25619E、但所有 VREG 都低于典型值、甚至接近最小值。 这些结果是否合理? 此外、生产日期代码是否正常?

4.您能不能向我们提供任何建议来设置0x04寄存器、并且实际值 彼此接近?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    2.如果 Tj 超过85C、则 VREG_ACC 规格不适用。

    4.如何测量充电电压限制(VREG)? 有关生产日期代码、请咨询当地 CQE。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    问题2. 如果 Tj 超过85C、则 VREG_ACC 规格不适用。

    [Hardy]:很抱歉、有误解。 我的问题是  、当充电器 IC 处于80C 条件时、充电电压精度是否超出规格?

    问题3. 如何测量充电电压限制(VREG)? 有关生产日期代码、请咨询当地 CQE。

    [Hardy]:如上表所示。 寄存器0x04[7:3]设置为"00110"(4.1V)、但测量值接近最小值、甚至超出规格。

    下面的问题如何?

    Q1: 我们知道 E 版本和非 E 版本只是升压模式的一个差异。 但我在数据表中检查了精度、它看起来像差异。 这2个器件 是否具有差分 VREG_ACC 规格?

    问题4:您能否向我们提供任何建议、让0x04寄存器设置与实际值 彼此接近?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    我们正在进行这方面的工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。  

    如果您在 EVM 上有任何发现、请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    问题2. EC 表中的规格 基于 IC 结温。  我们的" 80C 条件下的充电器 IC "不清楚是指 IC 结温或环境温度。 请注意、环境温度 不一定 是 IC 结温。

    问题3. 测量充电电压限制的准确方法是使用源表 (例如 Keithley 2420电源表)作为电池仿真器、当充电器接近终端时、电池电压阶跃不超过1mV。

    Q1: 两个数据表应正确。

    Q4:客户测量值是否正确仍未知。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    很抱歉耽误你的回答。

    我对您的反馈仍感到困惑。  

    问题1:您是指 BQ25619和 BQ25619E 与差分 VREG_ACC 吗? BQ25619比 BQ25619E 更精确? A m I 正确吗?

    Q3:关于您的评论、"不超过1mV"用于实际实验或数据表?

    Q4:客户的测量结果是、他们使用10k 欧姆电阻器替换电池、然后测量电阻器的电压。 最重要的是、客户使用相同的方法测量 BQ25619和 BQ25619E 并测量相同的测试点。 结果如上表所示。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    Q1:正如您指出的、两个 d/s 上的规格是不同的。

    Q3:VBAT 上的1mV 阶跃是 在工作台上精确测量 VREG。

    Q4:请 按照 前面的建议使用源表(例如 Keithley 2420 SourceMeter)验证客户在 EVM 上的测量结果、 以检查 结果是否相同或不同。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    Q3:为什么数据表(21mV@4.2V)和基准测试(1mV)之间的 VREG 精度误差这么大?

    Q4:由于新冠疫情、我们现在在家办公、我没有足够的设备来测试 EVM。 但是、正如您在 Q3提到的、EVM 上只有1mV 的误差。 看起来客户的电路板设计有问题吗?  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    Q3:测量充电电压限制 VREG 的准确方法是使用源表 (例如 Keithley 2420电源表)作为电池仿真器、当充电器接近充电终止时、电池电压阶跃不超过1mV。 因此、1mV 不是 VREG 精度、而是测量 EVM 上 VREG 精度的测试程序之一。 请 在线搜索如何使用 SourceMeter 进行测量。

    Q4:在将同一 IC 焊接到 EVM 上并使用 Q3中建议的方法重新进行 VREG 精度测量之前、我们不确定客户测量或客户电路板设计是否正常。

    谢谢、

    宁。