This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:温度中断无法正常工作。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021513/bq27z561-temperature-interrupts-can-not-work

器件型号:BQ27Z561

e2e.ti.com/.../Voltage-and-Temperature-Interrupts_2D00_bq27z561_2D002D00_2021_2D00_7_2D00_24.gg.csv

TI 专家、

      我正在使用电压和温度中断以及 RSOC 中断。

      我测试了电压中断可以正常工作。 当电压高于或低于设定值时、INT 引脚可输出高电平。

      但温度中断不能正常工作。 当我让 NTC 温度上升并超过设定值时、INT 引脚无法输出高电平脉冲。

      但此时、寄存器接口上的 TEMP_HI 显示为红色。 原因是什么? 为什么 INT 引脚上没有高电平脉冲?

     

     

     

      1. Voltage INT is OK

      2. Voltage INT is OK

     

     

     

     

     

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jmyang,

    我将在明天就此问题与大家讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、

    我们仍在努力确定这种情况可能发生的原因。 我们希望很快能与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、等待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、

    我刚刚重新测试了该功能、当 TempHigh 位被置位时、我确实看到 INT 引脚变为高电平。 然后、当 TempHigh 清零时、它会抛出另一个高电平脉冲。 您是否已将上拉电阻正确连接到该引脚?  

    我有一个 SMU 连接到3.3V、符合1mA 标准。

     

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

             谢谢、添加10K 上拉电阻后测试正常。