This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS23861, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021191/tps23861-schematic-check

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:TPS54160TPS23882

您好、先生、

我有一位客户为4端口 IEEE802.3at 应用设计了转储开关、我们检查后似乎没有问题。

如有任何问题、请告诉我们并学习、感谢您的大力支持。

e2e.ti.com/.../dgs_2D00_1008p_5F00_20210722_5F00_PSE-controller_5F00_Microcontroller-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好、只需对原理图发表几条评论:

    我没有看到3.3V 电源轨的电源;但是、请确保您的解决方案在电源轨通过 UVLO 上电时将 RESET 引脚拉至低电平。

    1K 欧姆 SDA/SCL 看起来很低。 通常是4.7K 欧姆的电阻器。 拉取的电流可能大于所需的电流。

    除此之外、TPS233861原理图对我来说看起来很好。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    明白了。

    3.3V 电压由 TPS54160提供至23861和 MSP430、谢谢、此原理图中未显示客户电源树。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们是否可以知道另一个请求?

    TPS23861的内部寄存器是否支持 D-link RFQ 的以下 LED 指示灯?  

    如果不是、CNA 向我们提供了任何相关设计或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TPS23861具有多种中断和状态寄存器、可通过读取这些寄存器来满足这些要求。 我建议将 TPS23861EVM 及其 GUI 以及 PoE PD EVM 提升到4级、并将 PSE EVM 置于表中所述的这些条件下。 然后、您可以在 GUI 中看到这些寄存器是如何变化的、这样您就可以知道要监控哪些寄存器来设置 LED 的逻辑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户想知道 TPS23861是否可以满足附加文件的要求? 感谢您的帮助。

    我已经确认某些功能可以满足要求。

    e2e.ti.com/.../_07892C67_-PoE-SPEC-UM_5F00_20210802.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、大家好、我浏览了 Excel 表格、其中的开放项目全部是系统级软件实施或系统级硬件实施。 对于 TPS23861、从软件角度来看、产品页面具有用于启动、协商和上电的非常简单的参考代码。 因此、客户需要制作系统级软件来进行电源端口管理。  

    对于更完整的系统软件 PSE 解决方案、我推荐的最接近的解决方案是将 TPS23882与固件 PSE 配合使用。 FirmPSE 是我们的 GUI 实现的具有电源端口管理功能的系统 PSE 软件解决方案。 这将是您的客户的最佳起点。 注意 FirmPSE 与旧版 TPS23861不兼容。

    https://www.ti.com/tool/TPS23882EVM-084

     从硬件的角度来看、客户似乎在寻求雷击浪涌保护。 我建议查看以下可通过高达6kv 浪涌的参考设计。 由于这是一种系统级解决方案、因此您可以将相同的保护电路与上面的 TPS23882设计结合使用。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01411