This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:快速充电电流90mA?

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021921/bq24170-fast-charge-current-90ma

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ24232BQ2432

您好!

你好。 我有一位客户在 BQ24170工作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

大家好、我想知道、对于单节3、7V 90mAh 锂聚合物电池、最大充电电流是否可以达到90mA。
根据 bq2417x 数据表、在设置快速充电电流(这是可能的最大充电电流)时、
I_CHARGE = V_ISET/(20 * R_SR)
充电器工作时的 V_ISET 最小值为120mV。
因此、输入以下值:
I_CHARGE = 0.12/(20 * R_SR)
R_SR = 0.067 (67m Ω)
但是、数据表显示 SRP 和 SRN 之间的满量程差分电压为40mV。
现在、当适配器的 BQ 输入电源为12V 时、我不确定 SW 引脚电压是多少(如图19所示)。
我猜它会跟随输入?
无论如何、SRP 和 SRN 限制之间的差分电压会使我关闭。 那么、我可以在这里使用的最大电流感应电阻器 R_SR 是什么?
我知道我会使用较低的充电 BQ、但是、TI 很少有 IC 可以选择使用外部 MOSFET (数据表中图19中的 Q1和 Q2)、这使我可以在系统输出端具有12V @ 3A 电流。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    该器件的最小预充电电流为120mA、感应电阻为10m Ω。 这对应于1.2mV 的感测电压。 90mA 的充电电流对应于9mA 的预充电电流。 使用67m Ω 感应电阻器时、感应电压将为0.603mV。  对于充电器而言、这将太低。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    当您说10m Ω 的感应电阻时、您是指图19中的 RSR 电阻器吗? 现在您说过、如果 RSR = 0.067欧姆、则两端的电压为0.603mV? 您确定它不是6.03mV 吗? VSR 不应超过40mV、对吧?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我确实指的是 RSR。 如果您的 RSR 为0.067欧姆、充电电流为90mA、则预充电电流也为9mA。 在这种低电流的情况下、预充电期间的 RSR 电压将为0.603mV。 但正如我之前说过的、如脚注所述、最小感应电压为1.2mV、"(2) 10k mΩ Ω 感应电阻器上的最小电流为120mA。"

    正确、VSR 不应超过40mV。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你好。 请参阅下面我们客户的最新查询、以供您参考。 非常感谢。

    您是否可以推荐具有电源路径的类似 BQ 充电器? 我之所以使用这种低 mAh 电池、是因为它具有足够的容量、能够在主适配器输入断开时让处理器自行关闭。  我真的很喜欢 BQ24170、遗憾的是它无法以90mA 的电流充电。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请查看 BQ24232。 它具有电源路径、支持25mA 至500mA 的充电电流、并适用于单节电池。 如果这对您适用、请单击"已解决"并打开新主题以询问有关此器件的问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你好。 请参阅以下客户对您的最新回复的回复。 非常感谢。

    您好、感谢您的建议、但是、它的输入引脚只有500mA 电流? 我使用的 BQ24170具有12V @ 2A 的输入和输出、为什么最大输入引脚甚至有限制、这一切都应取决于内置 MOSFET 的 RDS 参数。  BQ2432输入电压高达10.2V、是给定电压的1.8短接。

    我了解了具有电源路径的<1A 充电器、似乎您没有任何工作电压高达12V、输入电流>1A 的 IC、1节电池的充电电流<90mA。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请帮助我了解客户充电器规格。

    以下是我的理解:

    1.12V 3A 输入和输出系统节点

    2. 90mA 充电电流

    电源路径

    4. 1节电池

    帮助我了解为何您需要电源路径充电器来实现此解决方案? 为什么您不将12V 3A 电流布置在电池充电器外、而是使用不同的充电器为小型电池充电? 您是否打算使用90mAh 小型电池来支持12V 3A 系统?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    这是因为我需要一个不间断电源、我想我会使用一个微控制器来建立一个逻辑、该微控制器将监控适配器输入、如果有一个断开/电压低于特定阈值、它将启用从电池到系统的路径。

    电源路径是必须的。
    正如我说过的、我需要一个小型电池、以便在主适配器输入断开后允许 i.imx8m CPU 自行关断。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我再次查看了产品系列。 我们的1s 和<1A 充电电流电源路径器件的输入均未超过10.2V。它们也都是线性充电器、可降低输入电压。 最好的解决方案是使用较小的充电器为1节电池充电、并允许1节电池在断电时连接到系统。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。