This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456A:高电流行为

Guru**** 2511245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2456A, TPS2456

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022120/tps2456a-high-current-behavior

器件型号:TPS2456A
主题中讨论的其他器件: TPS2456

您好!

我们看到  TPS2456A 在正常运行(不加电)期间为电路板的一个稳压 器加电时出现了一种奇怪的行为、TPS2456A 只有一个输入电压。

似乎有很高的瞬时电流、但不清楚它为何如此高、因为特定稳压器的电流要低得多。

基本上 、我们看到两个峰值、 在这些峰值之间、输出电压从12V 下降到9.5V、然后返回到12V。

请参阅下图。 黄色信号是 MONx、绿色信号是12V 输出。

R Sense 为6m Ω。  R-set = 1k、R-Mon = 6.81k。

因此、计算得出的 I LIMIT 为16.A

示波器中的 V-MONx 峰值为750mV、因此根据我的计算、峰值电流为~18.3A、高于 I LIMIT。

问题:

  这些峰值电流是否可能由 TPS2456A 本身引起?

2.是什么导致12V 输出电压下降? 它是电流峰值吗?

谢谢、

雅龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!  

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 让我总结一下您在这里进行的实验。 如果我错了、请纠正我的问题。

    TPS2456A 运行在稳定 状态下、OUTx 为12V。在这一导通过程中、其中一个下游负载(稳压器)已导通、并捕获 OUTx 和 IMONx 引脚上的电压、如上所示。  

    如果我的理解是正确的、您能否捕获启动期间特定下游负载(稳压 器)的输入电流波形并与我们分享。

    另请发送指示稳压器已开启的设计原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek、

    谢谢你。

    您的描述是正确的。

    所附为 TPS2456A (ORing)和特定稳压器(升压)的原理图。

    稳压器有一个 IMON 引脚、但遗憾的是它已断开连接。 测量 其电流需要进一步的工作。

    但基本上 、V-MONx 的变化仅在 为该稳压器加电时才会增加。 在稳定状态下、V-MONx 为~100mV (黄色信号左侧的直线)、即12V 的电流为2.4A。

    e2e.ti.com/.../ORING.pdf

    e2e.ti.com/.../7532.BOOST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!  

    感谢大家分享原理图。 请移除 L55并检查一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek、

    我删除了 L55。 12V 和电流都是稳定的-如上一幅图中信号的左侧。

    但这并不奇怪-负载没有变化、因此 电流应该没有变化。

    这可能是稳压器中的某个问题、但还不清楚。

    电流峰值是否可能与  TPS2456A 的运行有关?

    输出电压的下降又如何-这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    感谢您分享此更新。 我认为该电流尖峰与 TPS2456A 无关。 为了确认这一点、我建议采用一种实验方法、在升压控制器启动期间观察到其输入电流。 拆下 L55并通过导线将该电感器 PCB 上的两个焊盘短接。 导线长度应确保电流探头可以进入导线跳线。 请捕获电流波形并与我们分享。

    由于从 TPS2456A 汲取的电流很大、大约为18A、因此其输出电压会瞬间下降。 这是一种正常行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek、

    如您所建议、我们使用电流探头测量稳压器的电流。 请参见下图。

    稳压器的峰值电流为~12.5A (探针刻度为100mV/A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    感谢您捕获波形。 这是常见的和预期的现象。 无需担心这一点。 这是因为在 升压稳压器输出端对电容器充电。 该脉冲电流的 μs 时间约为250 μ s、远小于 TPS2456中 CT 电容器设置的过流消隐计时器。 因此、TPS2456不会受到电流限制的影响。