This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:最小充电放大器;终止电流值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022887/bq51050b-minimum-charging-termination-current-value

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ501210EVM-756

大家好、

我需要对我在测试时观察到的这种行为进行一些澄清。

我将充电电流固定为300mA、终止电流固定为60mA、计算得出的电阻为 Rilim = 1.04K (R1+Rfod)、Rterm = 4.8K (20% Ibulk)。
当我开始测试时、开始充电电流为300mA、然后开始逐渐降低。 当 它低于200mA 时、我会看到 充电电流发生巨大波动(就像从50mA - 150mA 拉低)、并且我的输出电压也会波动(大约400mV)。 当我对 接收器板执行下电上电时 、一切都变得正常。

这种行为的原因可能是什么?

如果我们将充电电流设置为500mA 以下、这种行为是否正常?

是否有其他方法可以解决此问题?

我还附上了输出行为波形以供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在上述情况下、您能否发送设计原理图以供回顾和示波器捕获 RECT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    以下是在这种情况下观察到的原理图和 RECT 引脚行为:

    下图显示了当电流和电压 波动变得正常时在 RECT 引脚上观察到的情况:

    确切地说、我将使用 BQ51050BEVM-764 EVK 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    检查的一个可能问题是 OUT 与电池或仿真器之间的电阻。 我们看到充电电流下降、也会看到 RECT 电压增加、这是充电完成条件的典型情况。   

    OUT 和电池之间的电阻将导致从恒定电流阶段提早转换为恒定电压阶段。  这可能是电流表分流器、通常较高、引线较长、连接不良等。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在我们的测试中、我们 尝试 使用不同的 Tx 和 Rx 模块。 仅当 Tx (BQ501210EVM-756)与 Rx (BQ51050BEVM-764)搭配使用时、才会观察到上述问题。 而对于其他 Tx 模块、我们能够在整个充电周期中看到正确的输出、而不会出现任何波动。

    无论如何、我们将尝试检查 OUT 引脚和电池之间的电阻。

    以下是 TI Rx 与现成 Tx 搭配使用时捕获的波形