This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:在所需输入电压范围8.5VDC 至15VDC 的情况下、将替代器件型号更改为 LM5030

Guru**** 2502445 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, LM5030, TIDA-01592, LM3481, LM3524D, LM3488, TIDA-010057, LM25037, SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019511/lm5030-alternate-part-number-to-lm5030-for-the-required-input-voltage-range-8-5-vdc-to-15vdc

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件:TIDA-01352TIDA-01592LM3481LM3524DLM3488TIDA-010057LM25037SG3524

我参考了以下文档、因此请在下面找到我的查询/评论。

TIDA-01352 >>该板基于采用推挽式拓扑的 LM5030、因此噪声非常低。 设计不错、但在我的应用中、我将使用10.8V 锂离子电池工作、因此输入电压范围为9-15伏、但在 TIDA-01352板中使用 LM5030、这样在9-15Vdc 上就不能工作。 如果我还想使用它、那么我需要添加升压转换器并从9-15 VDC 的输入电压生成24V 电压、但它将增加一级、因此我需要考虑效率、尺寸和成本、因此请建议替代解决方案。

TIDA-01592 >>该板基于 LM3481反激式拓扑。 与推挽式拓扑相比、我对噪声有疑问、因此请提供相关建议。

TIDA-010057 >>该板基于 LM3488 SEPIC、但瓦特太低。 LM2524D/LM3524D >>对于以推挽式拓扑代替 LM5030、LM2524/LM3524似乎也是替代方案。 考虑到以上各点,我正在寻求专家意见。

请提供符合我要求的 Vin 8.5至15Vdc、Vout 0-50 (可控制的分离电源电压2.5 tp 50V)的解决方案 25瓦或高达10W 也是如此、但使用推挽式拓扑或多或少类似于 TIDA-01352。(LM5030不适合、因为我的输入电压范围为8.5V 至15V) 、同时考虑到高效率和低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于推挽式、LM25037输入电压为5.5V 至75V、因此可以覆盖9V 至15V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    非常感谢您的建议。 请建议使用合适的变压器、如果可能、请分享一些电路图或应用手册、以满足我发布的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要提供您的转换器规格、以便我可以查看、如果您希望我提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供符合我要求的 Vin 8.5至15Vdc、Vout 0-50 (可控制的分离电源电压2.5 tp 50V)的解决方案 25瓦或高达10W 也是如此、但使用推挽式拓扑或多或少类似于 TIDA-01352。(LM5030不适合、因为我的输入电压范围为8.5V 至15V) 、同时考虑到高效率和低噪声。

    以上详细信息现已提供、请告知我需要与您分享的其他规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出电压是否介于2、5V 至50V 之间?

    您的开关频率规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望电压控制的输出电压、该电压可在+ 2.5VDC 至 + 50VDC 之间进行选择。 大约500kHz 的开关频率似乎还可以、但仍请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 TIDA-01352 24V 相比、输入电压最小值为8.5V、因此 TIDA-01352 NP:21N = 1:7.5时的变压器匝数比应为 NP:NS = 1:(7.5 x 24/8.5)= 1:21.2。 其他参数可能类似于 TIDA-01352变压器750343547。  如果您想要实现最佳变压器、则必须自行设计、或将变压器规格发送给变压器供应商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您的最大输出电压为50V、而 TIDA 为150V。 因此、TIDA-01352的变压器可用于您的设计、而无需更改匝数比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    好的、这意味着我需要继续 使用 LM25037和变压器   750343547。现在请澄清我是否要使用 SG3524代替 LM25037、那么它是否正常? 或者我只需要使用 LM25037。 如果是,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要求替换 LM5030。 我建议您更换 LM5030、以满足您的输入电压范围8.5V 至15V 的要求。

    我认为您需要就其他差异和可能的相关更改做出决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我们能否绕过内部稳压器并使用 (LM5030)降至8.5电压? 如果是、则它将完全满足我对输入电压范围的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅数据表第7.3.1节、将 VIN 和 VCC 连接在一起、然后将外部8至15V 馈送到该节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的支持。 我希望 TI 提供应用级支持、而不仅仅是讨论。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有其他问题、请直接咨询。 它基本上是您的设计。 我们只为您提供问题的答案。