This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:TLC5957的颜色配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016412/tlc5957-colour-configuration-of-tlc5957

器件型号:TLC5957

你(们)好

如何通过软件配置来获得下面提到的颜色
正常状态-绿色-(0x01)
报警状态-红色-(0x02)
故障状态-红色-(0x03)
禁用-蓝色-(0x04)
报警前-橙色-(0x05)
已排除-紫色-(0x06)
测试模式-蓝色-(0x07)
请说明我们如何通过软件配置获得这些颜色
谢谢、此致
Abishek V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    您能否提供 TLC5957的原理图、以帮助您提供负责任的建议?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在下面附上了 TLC5957的原理图

    .e2e.ti.com/.../TI_5F00_Query_5F00_RGB.pdf

    请说明我们如何通过软件为上述配置配置配置红色、绿色、蓝色、橙色、紫色。 请注意、SPI 信号由 MCU 控制

    谢谢、此致

    Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    例如  、这是 RGB LED (OUTR/G/Bx)

    1. 为您的应用选择 BC/CC。 细节值取决于您的请求亮度。 在调试期间、您可以使用默认数据。 您可以参考数据表中的第15页计算目标电流。
    2. 状态
      OUTR/G/Bx 灰度值(48位)
      正常状态-绿色-(0x01) 0000 FFFF 0000
      报警状态-红色-(0x02) 0000 0000 FFFF
      故障状态-红色-(0x03) 0000 0000 FFFF
      禁用-蓝色-(0x04) FFFF 0000 0000
      报警前-橙色-(0x05) 0000 7FFF FFFF
      已排除-紫色-(0x06) FFFF FFFF 0000
      测试模式-蓝色-(0x07) FFFF 0000 0000

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    您能告诉我们 TLC5957中 GCLK 的用法吗?

    谢谢

    Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    请告诉我们 GCLK 的用法。 另外 、让我们知道是否可以通过软件使 TLC5957中的 RGB LED 闪烁?

    请将此视为紧急情况并作出答复。

    谢谢、此致

    Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishk:

    GCLK 用作输出电流的时钟。 GCLK 上升沿计数器增加1。

    可以通过软件使 TLC5957中的 RGB LED 闪烁。 有两种参考方法。

    1. 通过发送功能控制命令来更改 BC 或 CC 的值。 BC 控制所有 LED 的亮度、CC_R/G/B 控制相同颜色的 LED。
    2. 定期将 GS 更改为零个 LED。

    BR

    徐美奈