This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:CAN#39;t 按预期运行程序

Guru**** 2550920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015950/boost-lp5569evm-can-t-runs-program-as-expected

器件型号:BOOST-LP5569EVM

您好!
我感到不安的是、只有在程序启动时、照明图案才会变成预期的照明图案。

 我需要一些建议。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../210706_2D00_can_2700_t-runs-program-as-expected.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的专家是 ooo、因为出于个人原因、她将在本周内返回并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试将占空比配置为50%并检查 LED 能否正常工作的天气?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、
    我尝试在占空比为50%时更改程序模式、更改周期。
    请参阅随附的文件。
    从这个结果来看,我认为“接通(等待)”时间的设定时间是有限制的,而不是因为有责任。

    请告诉我是否有一种从一开始就正常运行的方法。

    e2e.ti.com/.../210708_2D00_can_2700_t-runs-program-as-expected_5F00_2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 EB1056_BR_duty50_1s.src 的内部演示? 我无法打开此类文件、请检查在禁用 Engine1时 engine2是否可以正常工作?

    您使用哪种 CLK?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、
    我已更新文件、因此请检查该文件。
    Engine2是一个在接收到 Engine1的触发器后亮起的程序、因此它不能单独与 engine2配合使用。
    CLK 使用 int CLK (int_clk_en =1)

    e2e.ti.com/.../210708_2D00_can_2700_t-runs-program-as-expected_5F00_3.xlsx

    此致、hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hyodo、

    我将尝试在我们的演示板中再次出现此问题、并在明天回复详细信息。

    BR

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hyodo、

    我们在董事会中重现了这种现象。

    其主要原因是 Engine1和 engine2之间的延迟。 运行程序时、与 Engine1相比、engine2将延迟约310ms 才能正常工作。

    客户可以在 SET_PWM 0之后但在环路1之前添加一个等待指令(至少320ms)。

    当 LED 的周期大于640ms (t>320ms)时、它可以正常工作、无需添加此指令。 随附了测试波形以供参考。

    e2e.ti.com/.../LP5569_5F00_waveform_5F00_test_5F00_working.docx

    BR  

    徐美奈