This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003驱动器中的输入电容(数据表设计示例&仿真)

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022122/lm76003-q1-input-capacitance-in-lm76003-driver-datasheet-design-examples-simulation

器件型号:LM76003-Q1

您好!

我正在使用器件 LM76003QRNPRQ1设计直流/直流转换器、在查看数据表和仿真器结果后、我不太了解输入电容器选择标准。

根据数据表、在10uF 至22uF 的去耦电容(考虑到电介质和降额电容)需要一个输入电容。

但是、在我执行设计的仿真后、我只看到两个并联的电容器、分别为4、7uF、它们在输入电压下的降额使其每个电容器大约为2uF。

仿真似乎正常、并根据公式与选定的值匹配。

我还检查了数据表的示例、其中包括两个4、7uF 的并行电容。 评估板在器件的整个输入电压范围内的情况也是如此。

我会附上仿真生成的文件供您检查、还会附上一些捕获、以显示有关我所讨论内容的证据。

尽管我在这方面有经验、而且我知道始终需要最小输入电容、但这使我经常感到困惑。

那么、根据我的设计、需要在该驱动器的输入中添加的最小电容实际上是多少(输入电压44V、输出电压12V)?


此致、

Aaron

e2e.ti.com/.../WBDesign74.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电容用于为稳压器的输入提供低阻抗、以应对大脉冲电流。

    这会使稳压器的输入尽可能保持恒定。

    数据表中的建议旨在涵盖输入电源可能具有高电阻和/或电感的情况

    这会干扰器件的正常运行。

    在特定情况下、您可能会发现、您可以使用比建议尺寸更小的输入电容器、但如果您的条件发生变化、

    它可能无法按预期正常工作。

    我们建议您使用数据表中的建议值。  否则、您需要非常仔细地测试您的应用

    在所有使用条件下都能正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我完全同意您对大脉冲电流、电感等的看法。

    我也理解所有这些内容。

    但是、我不太理解的是、为什么 EVAL 板和 WEBENCH 仿真器(建议仅4、7uF 中的2个)都不遵循此设计建议。

    此外、如果您检查负载和输入瞬态仿真、一切似乎都正常。

    我之前还设计了22V-40V 输入至12V 输出、3.5A 稳压器、并遵循仿真器输入电容器建议(同样是相同的输入电容、2、7uF 并联)。 驱动程序测试结果正常。

    因此、尽管我始终尝试作为优秀的设计人员遵循数据表建议、但要考虑到从 BOM 成本、PCB 形状等方面来看、这会直接影响最终决策。

    例如、在给定特定封装尺寸的降额情况下、添加7个并联输入电容器与仅添加2个输入电容器是不同的、因为最终结果似乎是相同的。

    那么、我们应该如何管理仿真结果呢? 为什么这种不匹配标准? 我们是否可以完全相信它们、或者只是忘记建议的输入电压电容器并遵循数据表建议?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在数据表中、针对特定应用的 建议2x4.7uF 足以满足10uF 的最小值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉,但我认为仍有许多尚未澄清的开放点有待澄清,这份答复没有澄清。

    考虑一下我正在设计新的 PCB、成本和外形直接影响这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我随附了一份可能有用的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../slyt670.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本应用手册非常好、详细介绍了所有内容。 良好的设计指导线。  

    总之、很高兴在与输入电容相关的数据表页面中出现对此应用手册的引用、以便对齐所有内容。  

    另一方面、仿真不包括满足负载瞬态要求的大容量电容、如本文所述。 因此、在我的情况下、我认为这不是必需的。  

    此致、