This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:关于输入与放大器;输出电容器的情况

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023285/lm2990-about-the-condition-of-input-output-capacitor

器件型号:LM2990

大家好、

我 对 LM2990的输入和输出电容器的状况有疑问。

在数据表中、输入和输出电容器的条件如下图所示。

在上述说明中、在与稳压器相同的工作温度范围内、等效串联电阻(ESR)应小于10欧姆。

因此、我认为可以使用多层陶瓷电容器、因为多层陶瓷电容器的 ESR 小于 铝电解电容器和实心钽电容器。

我的问题如下。

・输入/输出电容器可以使用多层陶瓷电容器吗?  

・如果我可以使用 多层陶瓷电容器、建议使用什么电容?

・我不能使用多层陶瓷电容器、原因是什么。

此致、  

Shohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shohei、

    是的、此处可以使用陶瓷电容器。 对于稳定性问题、1uF 可能是最低值。 数据表指定使用铝电解电容器时10uF 的原因是、对于较小的电容、ESR 通常更大、而小于10uF 的铝电解电容器可能会超出10Ω μ F 的最大 ESR 要求。 1uF 的10Ω 钽电容器不会大于 Ω ESR。  

    请务必根据图21选择至少30mΩ μ F 的电容器:

    如果您有兴趣、下面是有关 LDO 稳定性背景下 ESR 的应用手册:

    ESR、稳定性和 LDO 稳压器

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    从您的回答中、我还有两个问题。

    问题是的

    ・输入电容器是否存在 ESR 条件? 我读取 了 ESR、稳定性和 LDO 稳压器、 我认为输出电容 ESR 受到限制。

    ・任何陶瓷电容器的 ESR 均小于30mΩ μ F。 如果我们想使用上述陶瓷电容器、能否使用串行电阻器? (下图)

    此致、  

    Shohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shouhei、

    输入电容器没有 ESR 要求。 通常、您可以无限制地增加输入电容器、而无需 ESR。  

    向输出电容器添加串联电阻器是提高电容器 ESR 的好方法。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复、问题得到了解决。

    我将使用具有串联电阻器和陶瓷电容器的 LM2990。

    此致、

    Shohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、我还有其他问题。

    电容器的 ESR 随频率变化。

    在检查电容器的频率特性时、应查看哪个频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shouhei、

    下面是 DigiKey 论坛上的一个图表、展示了构成非理想电容器阻抗与频率间关系的3个组件。 ESR 是频率范围内的恒定值;您可以将其定义为阻抗与频率间关系图上的最低点。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    您的答案是"ESR 是恒定的。 (不取决于频率。)"、我理解。

    Nichicon 公司说、电容器的 ESR 取决于频率和温度。

    我认为测量 ESR 可能是差值。 (包括电容器、电感器或不包括其影响)

    因此、我将对电容器的阻抗@谐振频率进行硬化、因为它是 ESR 的恒定值。

    此致、

    Shohei