This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613221ADBVR 引脚对引脚器件替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61072, TPS61090, TPS61029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023138/tps61322-tps613221adbvr-pin-to-pin-device-replacement

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61072TPS61090TPS61029

大家好、

你好。  

客户正在寻找目前缺货的 TPS613221ADBV (3.3V 输出版本)的可能替代方案。

客户要求:

3.3V 输出、内部开关、相似或相同的原理图(引脚排列)。 最好使用 SOT23封装、但只要封装类型为可手工焊接(不是 BGA)、就不需要 SOT23封装。

感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否指定客户的输入、输出电压和输出电流? 有12个器件符合您的要求、但您需要具体的更多规格、以便我可以为您提供最合适的器件。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我是请求的发起者。 我也找到了所有这些器件、但问题是、您需要打开每个产品页面以检查器件是否可用(库存)。 因此、我想、客户支持请求可以提供更快的答案、这显然不是这样。

    本产品是具有高功率红外 LED (100mA)的电视遥控器。 因此、对于 MCU 和所有这些、我应该假设电流小于200mA。 它由两节 AAA 电池供电、因此输入电压我会说2.3V、输出为3.3V (固定)。

    这是 TPS613221ADBV 的当前原理图、要使原型变为活动状态、最好有一个使用相同电感/电容的解决方案。 但我怀疑

    提前感谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢大家分享工作条件。 我找到了满足您要求的各种器件。 但我需要在内部检查是否有库存。 每年所需的数量是多少?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述... 这适用于原型板。 2-5个器件。

    当项目投入生产时、我假设每个 ANNO 为1k-2k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有多种器件可以满足您的要求、目前 TI.com 中有库存。  

    TPS61072可满足您的要求。 但是、它在轻负载时不支持 PSM、因此器件在轻负载时将承担比 TPS612331更大的负载。 通过关闭 EN 来禁用器件有助于手动提高效率;

    2.TPS61090、TPS61029也可在此处使用、但其封装大于 TPS613221。

    -文豪