This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:PWM 输出电压。

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023153/bq24703-pwm-output-voltage

器件型号:BQ24703
主题中讨论的其他器件:UCC27532-Q1

你好

如果 PWM 信号的输出高于 VCC (如下面的波形)、是否存在损坏的可能性?

我能否在 PWM 信号中添加一个电阻器以防止 PMW 瞬变?  

黄色:VCC

红色:PWM 信号

蓝色:UCC27532-Q1输出

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      PWM 将被驱动为高电平至 VCC 以禁用 HSFET。 这种过冲不应成为问题、但您可以添加一个电阻器来抑制过冲、因为它会减慢 PFET 的导通速度。