This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法通信

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022469/bq40z80-can-not-communicate

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

芯片无法进入通信状态。 手动为 PBI 引脚加电。 Z80芯片进入通信、但标识地址为0x17、因此无法发送指令。 手动将指令发送到默认地址0x16是可以的。 问题:1. 如何修改 BQ Studio 的地址? 2.为什么必须手动启动 PBI 才能进行通信? 如何解决?

e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_b7ad772e1be57410ad92ba63164bcb0c_5F00_attachments.zip

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    我将在明天就此问题与大家讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、艾

    我的客户还说"我有4个 PCBA、一个已成功刷写、另一个无法刷写、它们将在刷写期间停止"  

    请帮我解决这个问题

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    如何设置监测计? 地址0x17表示监测计处于 ROM 模式、因此无需为 PBI 引脚供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户说"仍然无法通信、可以写入固件的电路板无法通信。 我正因焦虑而死亡。 我不知道如何开始!
    原理图也会发送给您、以帮助您了解是否存在任何问题。 图中的电池组+是7S 的最高端、相当于7p、而电池组的输出为 bat +。"

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    您是否能够附加原理图? 如果您不愿意公开发布、我可以离线连接。

    如果您的客户可以在 ROM 模式下与您的器件通信、请让他们发送命令0x08以使器件脱离 ROM 模式。 要确认器件是否退出 ROM 模式、请读取字0x0D。 如果返回值介于0和100之间、则器件在固件上运行、如果大于100、则仍处于 ROM 模式。

    您的客户是否还想提供有关器件设置、编程等方式的更多详细信息? 通常、除非正在进行固件更新、否则器件不应处于 ROM 模式。

    此外、BQ40Z80不再支持7S。 我认为这与通信问题无关、但您的客户可能会遇到精度问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我已连接下面的 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您的原理图外的 SMBus 线路上有上拉电阻、我没有发现您的 SMBus 原理图有任何明显的错误。  

    您能否在 SMBus 线路上使用逻辑分析仪并查看它发送到器件/从器件发送到器件的内容? 您还能确认器件未处于 ROM 模式吗?