你(们)好
芯片无法进入通信状态。 手动为 PBI 引脚加电。 Z80芯片进入通信、但标识地址为0x17、因此无法发送指令。 手动将指令发送到默认地址0x16是可以的。 问题:1. 如何修改 BQ Studio 的地址? 2.为什么必须手动启动 PBI 才能进行通信? 如何解决?
此致、
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
William、
您是否能够附加原理图? 如果您不愿意公开发布、我可以离线连接。
如果您的客户可以在 ROM 模式下与您的器件通信、请让他们发送命令0x08以使器件脱离 ROM 模式。 要确认器件是否退出 ROM 模式、请读取字0x0D。 如果返回值介于0和100之间、则器件在固件上运行、如果大于100、则仍处于 ROM 模式。
您的客户是否还想提供有关器件设置、编程等方式的更多详细信息? 通常、除非正在进行固件更新、否则器件不应处于 ROM 模式。
此外、BQ40Z80不再支持7S。 我认为这与通信问题无关、但您的客户可能会遇到精度问题。