This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:启动时输入电压发生抖动

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023215/tps54360b-chattering-occurs-in-the-input-voltage-at-startup

器件型号:TPS54360B

您好!

我想问您有关 TPS54360B 的问题。
启动时、输入电压可能会发生抖动。
即使器件由于抖动而反复打开和关闭、如果输入电压最终稳定、器件是否存在问题?
请告诉我们在这种情况下器件是否正常启动。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji:

    您能否共享有抖动的输入电压波形以及输出设定点?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    目前还没有抖动波形。
    我现在正在设计、但在实际操作中、启动时可能会发生抖动。
    这就是为什么我要征求您的意见。

    (规格)
    额定输入电压12V ~ 24V、输出电压5.1V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ,它依赖于 VIN 抖动频率、频率高于开关频率、并且 Vin 变化过大反馈环路无法响应、如果频率低于开关频率的1/20、则会影响输出、 然后循环可以重新响应,Vo 不会受到影响

    谢谢