This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90-V150:关于 bq20z90-v1.50 + bq29330 -整个电池模块的混淆

Guru**** 2509565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019144/bq20z90-v150-about-bq20z90-v1-50-bq29330---the-confusion-of-the-whole-battery-module

器件型号:BQ20Z90-V150
主题中讨论的其他器件:bq29330

大家好、TI 电源管理团队、

我们公司已将 BQ20Z90-v1.50 + bq29330模块的整个方案用作我们的电源方案。 现在、我们需要计算充电和放电周期的数量。 我们有几个问题要问:

要获得该寄存器、应读取哪个寄存器? 我们最初读取0x17寄存器、但它看起来没有任何变化。

2.在电池的单个充电放电周期中需要消耗的特定功率。

   它是需要电池耗尽并再次充满电的充电-放电周期吗?

3.我们是否可以设置阈值来计算充电周期中的功耗?

谢谢你。

串行通信/驱动程序团队

张克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirk、

    1) 1) 0x17是正确的寄存器。 当您在放电中累积足够的电荷以覆盖90%的设计容量时、它将会递增计数。

    2) 2) 1中的累加器是连续的。 如果在10个周期后将100%--->90%放电,则您将有足够的电荷进行计数1

    3) 3)否、我们仅在放电方向计数电荷。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好!

    好的、我看到了。 非常感谢您耐心的回答!

    串行通信/驱动程序团队

    张克