This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155EVM:看门狗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023400/bq25155evm-watchdogs

器件型号:BQ25155EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25155

您好!

我对为器件 BQ25155定义的某些看门狗有疑问。

  1. 在文档 bq25155.pdf 的第8.3.2.2章"安全计时器和 I 2C 看门狗计时器"中、报告了以下内容:

您能不能指示哪一个是 I2C 寄存器,可以在其中启用/禁用看门狗?

2. tWATCHDOG_SW  是否指上述看门狗? 您能解释一下25 - 50秒的有效范围吗?

提前感谢您的友好支持。

BR

Riccardo Gaiati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 文档 bq25155.pdf 中找到了可以启用或禁用看门狗的寄存器。

    8.5.1.17 CHARGERCTRL0寄存器(地址= 0x17)

    然而,为什么在定时要求中显示最小值25和典型值50秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    是的、可以在该寄存器上启用/禁用看门狗。 有一个50秒的看门狗、考虑到器件和温度之间的可能变化、25秒是最小规格。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    感谢您的解释。

    我将关闭该问题。

    此致

    Riccardo