This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:受测器件的设计保护免受短路影响

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023185/tps2420-design-protection-from-short-circuit-of-device-under-test

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件: TPS25947

我有一个测试设计、电源电压为3.3V。

如果 DUT (被测器件)电路短路。

通常、它会使保险丝掉电。

像 TPS2420这样的电子保险丝是否有助于解决不断更换保险丝的问题?

了解电子熔丝反应比正常熔丝快得多

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chaw、

    是的、电子保险丝器件将因高电流而关闭、然后再次启动以将电流限制为安全值。 无需更换。

    您的应用输入电压是多少?DUT 在稳定状态下可消耗的最大电流是多少?  我可以推荐电子保险丝。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    电流为5A 时、电源将为3.3V。

    保护3.3V 电源免受测试单元的影响。

    例如、测试单元电源短路、或者反馈高于3.3V。

    在实际 PCB 上为我分配了一小块面积、以放置在该电路中

    此致

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    我会推荐 TPS25947器件。 它可以将电流限制在高达6A。 您可以根据要求选择电流限制。 它采用2mm×2mm QFN 封装。 它还可以阻断反向电流。 因此、当 DUT 电压 变为高于电源电压时、该器件将关断并将电源与 DUT 隔离。 如果您有任何疑问、请查看此器件并告知我。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我正在查看 TPS2420。  

    哪一个更适合我的应用? 你能提出建议吗?

    TPS25947的组件可能会多一些电阻器、但如果0603可以的话。

    此致

    CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    TPS25947将是最佳选择、因为它还可以根据您的要求阻断反向电流。 您提到如果反馈大于3.3V,则应保护电源,因此您需要反向电流阻断。  

    有关组件选择和封装的详细信息、请查看 EVM 用户指南 info.www.ti.com/.../slvuc01.pdf

    TPS2420可能无法工作、因为您的系统最大电流消耗是5A? 您将需要将电流限制在5.5A 左右略高于此值。 但 TPS2420仅是最大5A 的器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    注意到。

    谢谢

    CS