This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:有关 TPS65235 I2C 接口的 SCL 信号下降时间的查询。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023294/tps65235-inquiry-about-fall-time-of-scl-signal-of-i2c-interface-of-tps65235

器件型号:TPS65235

您好、TI 专家。

客户询问了 TPS65235 I2C 接口的 SCL 信号的下降时间。

如果您查看数据表、最小规格为20ns。

但是、如果您实际测量它、则测量值为12.859ns。 (请参阅下面的 SCL CLK 波形)

如果测量值小于20ns 的规格、运行中是否存在问题?

问题是什么?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赵某将帮助支持这项工作。

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady  

     当 SCL 和 CLK 的下降时间小于20ns 时没有问题。