This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:关于图13。

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021869/tps2492-about-fig-13

器件型号:TPS2492

大家好、

我想知道第14页的图13。
您能告诉我 该操作的详细信息吗?
我 想它有三个事件。
我想听听每一个事件的介绍。



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kengo、

    感谢您的联系。

    在此操作中、器件以功率限制模式启动。

    第一个事件:电流阶跃= PLIM/VDS、其中 VDS = Vin-Vout = Vin、因为 Vout 在启动时为0V。

    第二个事件:电流分布= PLIM/VDS

    第3个事件:电流=电流限制阈值= 50mV/Rsense

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。
    我想为您添加一个问题。

    将电容器连接到 PROG 可采取哪种措施?
    示例:输出电容器充电速度可以很慢。 对吗?



    此致。
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    向 PROG 添加电容器有助于转换启动电流(蓝色)、而不是如下所示的初始步骤。 它不提供显著优势。 因此、我们通常不建议向 PROG 添加电容器

    此致、

    Rakesh