This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:具有 VOUT 3.3的低 VIN (1.2 - 4.5)的最简单 SEPIC 原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022324/lm2621-simplest-sepic-schematic-for-low-vin-1-2---4-5-with-vout-3-3

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TPS63802

我正在尝试为采用 SEPIC 配置的 LM2621设计最简单的原理图、以便依靠3节1.5v 电池运行。  我需要固定的3.3V 输出。  电池将从4.5V 开始、我希望尽可能低地运行(希望低至1.2V)。  数据表 SEPIC 设计似乎只能在低至2.5V 的电压下运行、而我需要在低输入电压下运行。  我已经看过其他来源的原理图、但希望获得 TI 专家推荐的具有尽可能简单原理图的解决方案(其他解决方案可适应更高的 VIN 或 VOUT、我认为这会使设计复杂化)。  是否有与这些参数相匹配的已知/推荐设计? (VIN=1.2V-4.5V、VOUT=3.3V)。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的参与。

    我可以知道最大负载电流吗? 您是否曾考虑过四开关降压/升压转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    最大电流负载为500mA。  我已经了解了多种降压/升压选项。  我可能会在将来尝试使用它们、但短期内会看到可用性问题、因此我会尽可能继续使用 LM2621、因为我在其他仅升压设计中使用 LM2621、并且可以访问电源。  有关 SEPIC (降压/升压功能)的任何信息都很有用。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPS63802 可能满足您的要求。 其最小启动电压为1.8V、最小工作输入电压低至1.2V。  

    如果您仍想使用 LM2621、请参阅数据表图18。 VDD、BOOT、FREQ、ONOFF 引脚可连接至 Vout、从而使最小 Vin 不为2.5V。  请注意、流经主开关的峰值电流为 IIN+IOUT+0.5xDeltaIL1+0.5xDeltaIL2、当 Vin 为低电平时、它可能会触发开关电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看 TPS63802、我确实找到了一家可能有足够库存的供应商。  

    如果可能、我希望最终确定 LM2621设计。  我已经尝试将 VDD、FREQ、ONOFF 连接到 VOUT (通过390欧姆电阻器)、但它不起作用、除非我将它们切换为连接到 VIN (但仅降至2.5V、如上所述)。  我尚未尝试将 BOOT 切换为连接到 VOUT (它连接到 VIN)。  您能否向我展示一个示例原理图、说明我将如何连接所有设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    根据 LM2621数据表第9页的第7.3.2部分、低电压启动:LM2621可在低至1.1V 的输入电压下启动。 启动时、控制电路以70%占空比持续开关 N 沟道 MOSFET、直到输出电压达到2.5V。 达到此输出电压后、正常的升压稳压器反馈和门控振荡器控制方案将接管。

    以上说明是指升压转换器拓扑。 由于 LM2621是非同步升压转换器、一旦 Vin 连接到外部电源、Vin 将为输出电容器充电、使其达到 Vin 二极管压降。 BOOT、EN、VDD 电压为 Vin-二极管压降。

    如果您在 SEPIC 拓扑中配置器件并将 VDD、EN、BOOT 引脚连接到 VOUT、因为输出电压始终为0V、因此器件不会按您的要求进行切换。 但是、如果将 VDD、EN、BOOT 引脚连接到 VIN、则该器件无法在2.5V 以下工作。