This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电流限制功能的升压转换器 IC

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS61390, TPS61391
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020027/boost-converter-ic-with-current-limiting-feature

主题中讨论的其他器件:LM5155TPS61390TPS61391

您好!
我需要一个能够将单节锂聚合物电池电压升压至50V 并具有限流功能的 IC。 我不希望输出端的电流超过0至30mA、无论是固定的还是可变的。
如果没有50V 升压转换器以及限流功能、我可以使用两个 IC 或一些电路来实现。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    TPS61390可支持如此高的输出电压。 但它主要用于 APD 偏置、因此有点复杂、需要使用外部二极管。 如果您可以使用外部 MOSFET、您可以选择许多升压控制器、例如 LM5155。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    什么是 APD 偏置? 由于产品尺寸小、我不想使用许多组件。 如果我使用 TPS61390、那么我可以面临哪些复杂性?
    对于 LM5155、外部 MOSFET 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果负载电流不超过30mA、则可以使用 tps61390。  复杂性实际上意味着它具有您不需要的引脚。

    对于 LM5155、它是升压控制器、器件外部有两个升压 MOSFET。 因此、很容易实现更高的电压和额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我尝试使用 LM5155的以下输入在 WEBENCH 中创建原理图

    VIN = 3至4.2V
    Vout = 50V
    Iout = 10mA

    它给了我错误。 我还尝试计算出 TPS61390、但正如您在上面提到的、由于 APD 的原因、它很复杂、所以我跳过了它。 此外、它需要许多组件。  
    我正在设计一台数十人的机器、我只需用较低的电流生成较高电压的 PWM 信号、因为焊盘电阻将为500欧姆。  
    我必须将单节锂聚合物电池电压提升到一些更高的电压、然后通过在 MOSFET 的栅极上施加 PWM 信号、使用晶体管生成方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    对于 LM5155、默认输入范围为3.5V 至45V、但可以将其配置为最小2.97V、这就是您遇到误差的原因。  

    正如我尝试过的、TPS61391应该是一个很好的基准、它的复杂度也更低。  

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/7?noparams=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。
    每当我打开 WEBENCH 时、都会弹出该消息。 我应该担心效率问题吗?
    TPS61391效率验证容易与基准数据发生~ 5%~ 10%的不匹配 TPS61391的开关频率建模为固定700kHz。 但是、它可能会随更高的负载而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这是正常的。 Webench 模型并不完美。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您清除以上所有要点。
    最后我有一个问题,我认为一切都很好。
    无论源电流或负载需求如何、TPS61391提供的电流都不会超过设置值?
    正如我在上面提到的、我正在设计一个几十台机器、在这个机器中、两个焊盘将与人体连接并施加电压脉冲。 我将锂聚合物电池电压升压至50V、然后使用微控制器和 MOSFET 将升压电压转换为方波。 然后、我将这些脉冲应用到将连接到主体的数十个焊盘上。 流经焊盘的电流不应超过30mA、为此、我需要升压 IC 中的电流限制功能。 我希望你明白我的观点。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我明白了。 因此、您需要小于30mA 的输出电流、对吧? 如果是这样、则可以通过其他方式使用 tps61391。 应使用 APD 引脚作为输出引脚、如数据表中的图10所示。 APD 引脚的输出电流可由 RshORT 限制。 这些链接可以是良好的参考。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897356/tps61390-question-related-to-current-mirror-monitoring/3318032

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeh5/slvaeh5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否为我提供原理图?
    如果您能为我提供 WEBENCH 设计、那将会很棒。  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    抱歉、我们没有用于此目的的 WEBENCH 设计。 您可以参考 EVM 原理图并按照数据表中的图10进行更改。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubs9/slvubs9.pdf?ts=1627958048962&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS61391EVM-058