This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:PMP40766 -使用 UCC256402而不是 UCC256403

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC28180, UCC256402, UCC256403, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023346/ucc256402-pmp40766---using-ucc256402-instead-of-ucc256403

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:PMP40766UCC28180UCC256403UCC256303

您好!

我们希望在 PMP40766设计中使用 UCC256402。 但由于 UCC256402的启动电压为26V。 我们想知道是否仍然可以忽略其高压引脚并使用反激式转换器将其打开? 请建议在同一设计中为 UCC256402和 UCC28180导通并维持 VCC 电源的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama、

    UCC256402集成了高压启动功能、无法禁用高压启动功能。 因此您无法忽略 HV 引脚。 如果您不需要 HV 启动、UCC256403优于 UCC256402、为什么不使用 UCC256403?

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的云生:

    感谢您的回复、这将帮助我们做出更好的决策。 问题是、任何地方都无法使用 UCC256403。 您能不能建议它何时可用。 如果您也能为我们提供一些样片、那将非常棒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama

    是的、半导体的供应短缺在很长一段时间内很严重。 您能否尝试没有 HV 启动的 UCC256403A? UCC256403和 UCC256403A 之间的差异只是突发模式模式模式。 UCC256403的一个突发模式中有40个开关周期、UCC256403A 为16个周期。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的云生:

    即使是缺货。 是否建议使用 UCC256303及更高版本转换为 UCC256403?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不建议在新设计中使用 UCC256303。  

    云生