This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:占空比损失

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021208/ucc21540-duty-cycle-lose

器件型号:UCC21540

尊敬的技术支持:

您好! 我们使用的是 TI 的 UCC21540器件、但在应用期间有一些问题。 现在、我想咨询技术支持、希望能得到您的帮助。

℃中的图2是 CH2的 INA/B 测试波形与 GND 测试波形、以及 CH4的 OUTA/B 测试波形。在测试过程中、当我们处于60 μ s 的高温时、初级侧和次级侧的波形可能会重叠、 但当℃温度上升到70 ̊ C 时、波形开始出现非重合现象、并且存在占空比损耗问题。 因此,我想问,这种现象是由什么引起的? 是否有任何合理的解决方案? 感谢您的帮助!

注意:CH2是 INA/B 到 GND 的测试波形、CH4是 OUTA/B 的测试波形 有关屏幕截图、您可以检查附件。

e2e.ti.com/.../UCC21540.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lidong Yu,  

    非常感谢您通过 E2E 进行交流。  

    为了更好地了解您发现的问题的根本原因、我正在尝试获取有关此问题的更多信息。  

    1-您能否为您的系统提供完整的原理图?  

    2 -您是否有将 INA 和 INB 以及 OUTA 和 OUTB 分开的波形。 我想单独查看这些测量值。  

    3 -您还能提供 VDDx 电压轨的测量吗? 您的电源是否稳定?  

    此致、

    弗朗西斯科·劳祖里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-您能否为您的系统提供完整的原理图?

    REDEL:原理图如下所示:

    2 -您是否有将 INA 和 INB 以及 OUTA 和 OUTB 分开的波形。 我想单独查看这些测量值。

    REDEL:INA、INB、我们尚未测试波形

    3 -您还能提供 VDDx 电压轨的测量吗? 您的电源是否稳定?

    REPEL:我们已检查 VDD、电源稳定。 对于 UCC21540器件的购买渠道、我们正在寻找可靠的购买方式、而不会有任何问题。 关于我们咨询过的问题、您的初步分析可能会导致这些问题的哪些方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,  

    非常感谢您分享您系统的以下原理图。  

    1 -您能否共享自举二极管的器件型号  

    在开始消除此问题的可能原因之前、我们需要确保在问题发生期间、我们的器件具有预期的工作条件。 我正在尝试了解当问题发生时您的输入电源是如何的。 我想确保 INA/INB 符合预期。 我注意到您的输入 INA 和 INB 没有建议的 RC 滤波、并且噪声会影响输出。 这可能会导致我们看到的问题、因为您的输入波形具有在之前的测量中观察到的噪声

    此外、如果您的电源运行不正常、并且电压降至 VDDx 电源引脚中的 UVLO 以下、那么我们可以观察到这个问题。 具有非常高的噪声电源可能会影响驱动器的 OUTx、因为这会导致驱动器漏掉部分脉冲、具体取决于您开关的频率。  

    您能否提供一些所请求的测量结果、以便我们可以开始消除这些问题的一些可能情况

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的二极管模型:

    D3/D4:品牌的 SS14 (1A/40V);如附件所示

    D1:1A/600V/ES1J;如附件所示

    e2e.ti.com/.../D3-D4_08FF_SS14_09FF_-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../D1_08FF_ES1J_09FF_-_2800_1_2900_.pdf

    2、我们的 INA / B 具有 RC 滤波功能。 由于图片的尺寸限制、RC 滤波器电路未有效地显示在图片中。 Ω 添加的 RC 滤波器为100k Ω、1nF。

    我们的电源 VDDx 是可靠的。 ℃可以在正常温度和60 ̊ C 以下高温下正常工作。

    4.单独测试的 ina/b 波形是正常的。 由于在初始测试期间未及时保存波形图、因此我们暂时未找到合适的测试数据和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lidong、

    如果问题不大、有几个信息有助于解决此问题。

    您能否提供用于 INA 和 INB 的 PWM 信号的波形图和/或详细信息? 单独查看这些信号将极大地帮助我们评估问题。

    2.请确认 C2、C3、C7和 C8的电容、如原理图所示。

    这一信息应该使我们对目前的问题有更好的了解。

    谢谢、

    Jacob Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、INA/B 的 PWM 波形在附件中为 CH2。
    2、C2C7电容为10uF、C3\C8电容为100nF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lidong、

    我有几个想法可能会导致您的问题。

    1 -输入脉冲是否完全重叠? 如果当前没有任何实现、在输入信号之间留出一定的死区时间有助于解决此问题。

    2 -根据提供的电容器值、自举电路的组件可能会导致问题。

    此链接指向有关如何确保自举组件正确 的 TI 文档:www.ti.com/.../slua887。

    请告诉我这些想法中的任何一个是否有助于解决问题。

    谢谢、

    Jacob Cohen