This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关内部稳压器(REG1)的技术咨询

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022767/bq76942-technical-inquiry-on-internal-regulator-reg1

器件型号:BQ76942

大家好、  

美好的一天! 我们需要您的帮助来澄清客户是否 无法将最大输出为3.3V 的模拟器件与 BQ76942的 ADC 进行连接?

这与之前的 e2e 帖子相关: 有关 BQ76942固件开发的查询

它们通过 SPDT 开关(附有电路原理图)使用 RST_SHUT 引脚集成了一项打开/关闭 BQ76942的功能。 3.3V 电压通过内部稳压器(REG1)供电、但一旦器件进入关断模式、REG1输出将被禁用。

在数据表的第12.3.2节中、它提到了"如果用于串行通信的上拉电阻器连接到 REG1电压输出、则 REG1电压可由制造线路上的外部电源过驱动、从而允许与器件进行通信。"

这是否意味着当在固件中内部启用 Regin 和 REG1时、可以向 REG1引脚施加外部3.3V 电压? 这将始终为 RST_SHUT 引脚提供3.3V 逻辑高电平、即使 BQ76942完全关闭也是如此。

此外、还可以向 REG1引脚提供此外部3.3V 电压并禁用 Regin、以便不使用内部稳压器、并且仍然将 MISO 引脚的 V (OH)逻辑置为3.3V?

最后、我们只需要澄清一下。 当其中一个多功能引脚配置为 ADCIN 时、其最大输入电压根据数据表设置为1.8V。 那么、我们无法将最大输出3.3V 电压的模拟器件与 BQ76942的 ADC 进行连接?

感谢您的支持

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    很抱歉耽误你的回答。 数据表所说 的是、如果器件已通电但稳压器未启用、并且 MCU 由稳压器供电、您可以在生产线上 包括到 REG1的上拉电阻器、然后将外部电压施加到 REG1、以便它可以打开 MCU。 MCU 打开后、它可以与 bq76942通信以启用稳压器。 此时将启用稳压器、您可以移除外部电压源。

     根据您的问题、是的、即使已启用 Regin 和 REG1、您也可以在技术上向 REG1应用3.3V 电压、但没有理由这样做、而且您将具有显著的电流消耗。 如果器件处于关断模式、则会禁用整个器件、以便稳压器关闭。 然后、下次为器件供电时、寄存器将加载默认值或编程到 OTP 的任何值。

    就用于 ADCIN 的多功能引脚而言、是的、最大输入电压为1.8V、不应超过该电压。

    我希望这对您有所帮助、但您能否进一步描述此应用? 我想、通常情况下、如果 BQ76942处于关断状态、您希望不要使用稳压器。 如果您正在寻找的应用、也可以将器件置于深度睡眠模式、这种模式会关闭保护功能、但会使稳压器保持开启状态。  DeepSleep 模式下的电流消耗约为9uA 、而关断模式下的电流为1uA。 您可能会为 MCU 使用具有低电流消耗的外部 LDO、而不是 bq76942上的 LDO。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回答。 以下是我们客户的反馈。

    "我们系统的主要限制如下:
    1) 1)在我们的情况下、MCU 以3.3V 电压运行、BQ76942通过 SPI 进行通信。 因此、根据第14.3节、需要对 SPI_MISO 引脚进行编程、以改用 REG1 LDO 作为其输出驱动。 因此、这就是将 REG1配置为3.3V 非常重要的原因。

    2) 2)我们正在集成一个开关、以便在充电期间在两种模式之间切换-
    A)其中一个是使用 BMS 的电池平衡网络在内部执行
    b)其他情况下、用户可以禁用 BMS 并将电池连接到平衡充电器。

    为此、我们计划手动使用 SPDT 开关将 RST_SHUT 引脚置为有效或无效。 但问题是、如果器件进入关断模式、REG1被禁用、与其连接的开关的焊盘将悬空。 这就是为什么外部3.3V 对于始终将开关引脚的状态拉为高电平很重要的原因。

    我们不介意使用直流/直流转换器从外部提供3.3V 电压。 但是、我希望使用 REG1或外部3.3V 来执行上述两个函数。 此外、我希望使用连接到引脚的开关而不是串行方式将 BQ76942置于关断/深度睡眠模式。 有了这些信息、您有什么建议?"

    谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您与客户沟通。

    这两种模式是有道理的。 但是、对于 SPDT 开关、我认为如果有恒定的3.3V 电压将开关拉高、这一点并不重要。  在关断模式下、该器件不需要将 RST_SHUT 引脚保持在高电平。 一旦您将 RST_SHUT 引脚保持高电平超过1秒、它将开始关断操作、此时器件将关闭。 在满足唤醒条件(最常见的情况是在关断模式下将 TS2引脚拉至低电平)之前、器件不会开启。

    DeepSleep 是一个选项、但没有物理引脚可将其仅通过串行通信或发生永久故障而置于此模式。 (您可以使用多功能输入引脚并在此处使用一个将其拉高的开关、然后让 MCU 读取引脚值、如果引脚值较高、则可以通信 DeepSleep 子命令)。

    当然、如果您在 bq76942关断时要求 MCU 保持开启状态、则必须使用外部3.3V 电源。  

    希望这对您有所帮助、如果还有其他问题我可以澄清、请告诉我。

    最棒的

    Andrew