主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我们正在使用其中一款产品上的 BQ27Z561执行30Ah 电池组的学习周期。 以下是电池组的参数:
- 细胞数量:12.
- 电池组的额定容量:30000 mAh
- 单节电池的额定容量:2500mAh
- 标称电池组电压:3.7V
- 最大电池组电压:4.2V
- 充电电流(标准):5A
- 充电终止电流:<=600mA
- 截止电压:2.7V
以下是我们使用 BQStudio 执行学习周期时使用的参数:
- 充电端子锥形电流:300mA
- 停止电流:90mA
- 放电电流阈值:100mA
- 充电电流阈值:100mA
- 充电端子电压:4.1V
- 使用 GPC Chem 工具获得 CHEMID:0261
通过使用 BQStudio 将以下参数写入 BQ27Z561、我们按照 SLUA903文档中的步骤启动了学习周期过程。
第一个放电和放松循环正常、如文档中所述。 但是、当我们开始充电过程时、[VOK]位不会置位(根据文档、它应该自动置位)。 进一步执行充电过程、实际上在充电完成后、[FC]位会进行设置。 此外、一旦充电完成后放松周期结束、[RESPON]位也会按应有的方式进行设置。 但是、LStatus 不会从"4"更新为"5"。 我们怀疑在充电过程开始时未设置[Vok]位可能会导致问题。 控制[VOK]位设置和清除的参数是什么? 我们执行了2次、结果类似。 请进一步指导我们如何处理这一问题。
如果您需要有关我们设置的更多信息、请告知我们。
此致、
Sarth