This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电源管理论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021687/bq27z561-power-management-forum

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们正在使用其中一款产品上的 BQ27Z561执行30Ah 电池组的学习周期。 以下是电池组的参数:

  1. 细胞数量:12.
  2. 电池组的额定容量:30000 mAh
  3. 单节电池的额定容量:2500mAh
  4. 标称电池组电压:3.7V
  5. 最大电池组电压:4.2V
  6. 充电电流(标准):5A
  7. 充电终止电流:<=600mA
  8. 截止电压:2.7V

以下是我们使用 BQStudio 执行学习周期时使用的参数:

  1. 充电端子锥形电流:300mA
  2. 停止电流:90mA
  3. 放电电流阈值:100mA
  4. 充电电流阈值:100mA
  5. 充电端子电压:4.1V
  6. 使用 GPC Chem 工具获得 CHEMID:0261

通过使用 BQStudio 将以下参数写入 BQ27Z561、我们按照 SLUA903文档中的步骤启动了学习周期过程。  

第一个放电和放松循环正常、如文档中所述。 但是、当我们开始充电过程时、[VOK]位不会置位(根据文档、它应该自动置位)。 进一步执行充电过程、实际上在充电完成后、[FC]位会进行设置。 此外、一旦充电完成后放松周期结束、[RESPON]位也会按应有的方式进行设置。 但是、LStatus 不会从"4"更新为"5"。 我们怀疑在充电过程开始时未设置[Vok]位可能会导致问题。 控制[VOK]位设置和清除的参数是什么?  我们执行了2次、结果类似。  请进一步指导我们如何处理这一问题。

如果您需要有关我们设置的更多信息、请告知我们。  

此致、
Sarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarth、

    您是否有日志和.gg.csv 文件、以便我们查看?

    您能否确认化学成分报告提供了准确匹配(< 3%)? 如果不正确、可能会导致学习周期中出现错误。 您是否还会将电压放电 至 RSOC 的10%以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我在这里共享日志文件和.gg.csv 文件。 化学报告提供的匹配精度小于5%。 我将电池组放电至额定容量(即30000 mAh、或直到其端子电压达到2.7V、此后内部保护电路将切断电池组)。 在放电过程之后、[FD]和[TD]位都已设置。  

    e2e.ti.com/.../30Ah_5F00_LC_5F00_Logs.log

    e2e.ti.com/.../Parameters.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarth、

    VOK 似乎也没有设置放电、当您进入放松模式时、它不会触发 Qmax 更新。 尝试使用 SLUA903中概述的替代方法、在首次放电时禁用 Impedance Track、看看您得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Albert 的回复、

    我还尝试了 SLUA903中描述的替代方法。 根据文档中的描述、一切都正常。 但是、也没有对 Qmax 进行更新。 在充电和静置周期后、RESH 位被置位、但由于 Qmax 更新没有发生、LStatus 没有从4更改为5。 是否知道为何即使在所有操作都正常的过程和参数后、Qmax 也不会进行更新? 我还在附加日志文件供您参考。\

    再次访问 Thankse2e.ti.com/.../LC_5F00_Logs.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarth、

    请查看以下内容。 如果无法从04更改为05、则更新状态。 您的 DOD 很可能无法满足首次更新所需的90%。  

    我已查看您的日志。 DOD 设为0、这意味着您的充电电压高于化学 ID 最大电压。 监测计不知道如何处理此问题、也不允许它工作。  您使用的是哪种化学 ID? 您是否能够以较小的值充电?  

    请使用您提供的日志文件并通过 GPC 在线工具运行它。 我会使用这个日志文件来执行匹配和黄金工具。  

    谢谢、

    Eric Vos

    e2e.ti.com/.../Practical_5F00_use_5F00_of_5F00_Single_2D00_Cell_5F00_Gas_5F00_Gauges.pdf