This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:构成 BQ77915的充电模块、存在短路问题

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021679/bq25792-constitute-a-charging-module-with-bq77915-there-is-a-short-circuit-issue

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ77915

大家好、

您能帮您将原理图作为附件进行检查。

e2e.ti.com/.../1425.schematic.pdf

它们构成具有 BQ25792和 BQ77915的充电模块、即 BQ25792的 VBAT 和接地之间、电感 SW 与接地之间的短路问题、插入适配器时、无负载。

MCU 控制 BQ77915的 Press 引脚。 通常情况下、印刷机关闭、BQ77915处于睡眠状态、当 USB 端口插入充电器时、它将为 MCU 供电、MCU 将打开 BQ77915、检测 BQ25792的充电状态、并将其显示在 LED 上。

当它们将 R17 (DSG)更改为220k Ω 时、情况会有所改善。

谢谢!

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、当电池电量接近满时、BQ77915将关闭 CH MOS、输出电压将流经 MOS 二极管、导致0.4~0.6V 的压降、因此电池判断不准确。 如何改进它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qixiang、

    关于充电器原理图、根据 V_SYS 上4S 和10A 符号的 PROG 引脚设置、我建议将 V_SYS_BQ 上的电容增加到5x10uF 以匹配 EVM 上的值。  此外、要确认 BAT_SCL 未上拉 QONn、对吧?

    关于短路、您是否说充电器 IC 已损坏、除非 BQ77915的 R17从5.1k Ω 增加到220k Ω?  如果是这样、请提供示波器图、显示 问题发生时的 VBUS、SW 和 VBAT、使用5.1k 电阻器、然后使用220k 电阻器?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    1.BAT_SCL 未上拉 QONn。

    是的、除非 BQ77915的 R17从5.1k Ω 增加到220k Ω、否则充电器 IC 会损坏

    示波器如下所示、BAT 的 C0作为基准、Ch1为 pack-、Ch2为 pack+

      5.1k:

       

      220k:

       

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    看起来、该电阻器为其中一个 FET 提供软启动。 如果 BAT 引脚上的电压超出绝对最大额定值、过冲或下冲、充电器将损坏。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的信息、我将向我的客户提供反馈。

    对于另一个问题、 另一个问题是、当电池电量接近满时、BQ77915将关闭 CH MOS、输出电压通过 MOS 二极管、导致0.4~0.6V 的压降、因此电池判断不准确。 如何改进它?

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    如果 BQ77915关闭 CHG FET、则可能意味着其中一个电池的电压超出过压阈值。 BQ77915连接到电池、因此它将具有精确的电压、但您正确的是、PACK+引脚现在将显示低于电池组电压的二极管压降(因为 CHG FET 已禁用)。  

    此致、

    Matt