This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:VI (dev)和 II (dev)在整个温度范围内的偏差

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023277/tl431li-deviation-of-the-vi-dev-and-ii-dev-over-full-temperature-range

器件型号:TL431LI

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 25C 时的 Vref 在 Vdev 范围内的什么位置?

数据表中显示了 Vdev = 11、17和27mV、客户知道这是 Vref (T)的最大值和最小值之间的差异。  

例如、与 Vref (T=25C)相比、   

对于0~70C 情况、最大值为+5mV、最小值为-6mV、Vdev = 11mV

对于-40~85C 情况、最大值为+5mV、最小值为-12mV、Vdev = 17mV、

对于-40~125C 情况、最大值为+5mV、最小值为-22mV、Vdev = 27mV。  

问题2. II (dev)的情况是什么? 客户知道偏差为0.3uA、他们想知道25C 时的 Iref 在 Iudev 范围内的位置。  

他们希望像上述信息一样了解他们的设计计算。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeshi-San

    问题1. 25C 时的 Vref 在 Vdev 范围内的什么位置?

    VREF 在室温下进行测试、数据表中列出了该范围。

    问题2. II (dev)的情况是什么? 客户知道偏差为0.3uA、他们想知道25C 时的 Iref 在 Iudev 范围内的位置。  

    与 Q1相同、Iref 的测量范围为@25C、如数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的评论。 因此、Vref (25C 时)位于 Vref、min (25C 时)和 Vref、max (25C 时)之间。 客户能否按如下方式计算给定温度范围 Q、I 或 C 下的 Vref、min 和 Vref、max?

    例如、对于 TL43xLIAx 器件、当温度范围指定为 Q 时、  

    Vref、max = 2520+13.5mV = 2533.5mV、Vref、min = 2470-13.5mV = 2456.5mV。 因此、根据客户在上一个主题中提到的那样、计算 Vref、max = 2520+5mV、Vref、min = 2470-27mV 是不合理的。 理解是否正确?

    此类计算是否可应用于 Iref 和 II (dev)?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    是的、这是正确的、可以应用于 Iref 和 Li (dev)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!